This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS12HDK:使用 TMS570LS12X 板的 CAN 网络

Guru**** 2927710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/805683/tmds570ls12hdk-can-network-using-the-tms570ls12x-board

器件型号:TMDS570LS12HDK

我正在尝试使用4个 TMS570LS12x 电路板开发 CAN 网络。 在所有电路板的所有 CAN 接口中使用端接电阻器是否会出现问题。 是否有办法配置移除 HDK 中的端接电阻器? 这样我就可以从2块电路板上移除端接电阻器、并让另2块电路板端接网络。

TMS570LS12x HDK 是否有任何基于 CAN 的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    断开 HDK 端接电阻与总线的唯一方法是将其移除。 两条线路端的电阻器是必需的。
    请查看此应用手册、它可能会有所帮助: www.ti.com/.../slla270.pdf

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miro、

    因此、如果我不从2个电路板上移除电阻器、而保持另外2个电路板端接两端、那么我无法使用4个 TMS570LS12x 电路板创建网络?

    谢谢、
    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您应该这样做。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    抱歉、只需再次检查、将4个 TMS570LS12x HDK 与其中的端接电阻器连接是否存在问题?

    谢谢、

    此致、

    -Dinesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CAN 总线使用具有120欧姆标称特性阻抗的差分线路。 因此、必须在两端用120欧姆的电阻端接线路。 您不是要终止节点,而是线路。 这对于高速和长线路非常重要。 终止可防止可能导致通信故障的反射。 无论连接多少个节点、网络中的终端电阻器不应超过两个、因为额外的终端会给 CAN 收发器带来额外的负载。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    如果我必须将4个 TMS570LS12x 电路板用于我的 CAN 网络、我将不得不从电路板上移除除2以外的电阻器。 是这样吗?

    谢谢、

    此致、

    -Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您应该在总线上只保留2个电阻器(两端)。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您的回复。 我计划订购3个 TMS570LS12x HDK。 TI 是否可以移除上述电阻并发送 给我? 或者、您能告诉我如何在 我的用例中安全地从电路板上移除电阻器吗?

    谢谢、

    此致、

    -Dinesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这种程序。 您应咨询当地的 TI 代表。

    电阻器的尺寸为0402。 具有此尺寸的组件不是很难拆卸的。 在课外学习一些技能和练习是必要的。

    此致、
    米罗