This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299NCZAD:USB 回送数据丢失

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/805489/tm4c1299nczad-usb-loopback-data-lose

器件型号:TM4C1299NCZAD
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C129X

尊敬的香榭丽舍

客户在 DK-TM4C129X 上使用了我们的示例代码(tirtos_tivac_2_16_00_08_examples\TI\DK_TM4C129X\usbserialdevice)来测试 USB1.1回路功能、PC 工具为 BurnInTest。 但是、它显示了数据丢失问题。

请参阅以下测试结果:  

您对这些错误有什么想法吗?

如果您有任何建议、请随时告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!

    由于 TI-RTOS 示例(usbserialdevice)而不是 TivaWare 示例(USB_DEV_serial)已隔离此问题、因此我还需要从 RTOS 团队获取帮助。 我现在正在做这项工作、但在这里可能会有一小段延迟、因为我们会挑选出最好的团队成员来帮助我解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    已了解、您是否有任何更新或发现?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    仅为了更新 E2E 帖子、因为我们也在离线通信:

    我们使用 BurnInTest 工具以及 Python 脚本重新创建了问题、使我们能够更好地控制和更好地了解故障。 根据我们观察到的情况、 这看起来是一个软件问题、我们仍在尝试跟踪根本原因以解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    鉴于离线持续发生的对话量、我将关闭此线程、因为它没有达到目的。