This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:VBAT 引脚接地短路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/803837/tm4c1294kcpdt-vbat-pin-short-with-ground

器件型号:TM4C1294KCPDT

尊敬的:

我们使用 TM4C1294KCPDT 作为控制器。 为了使 RTC 在电源故障时保持运行、我们在 VBAT 引脚(引脚编号68)上连接了电池单元、如下图所示。

现在问题在于、在某些部件中、RTC 会在断电时停止更新。 在分析后、我们发现 VBAT 与 GND 引脚短路。

请有人指导我们进行同样的工作吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pallav、

    图像未正确加载。

    这是在定制板上吗? 如果是这样、您是否曾发现任何可能会将 VBAT 接地的焊接问题? 是否在插入电池且没有电池的情况下都能看到接地连接? 您是否已验证电池极性是否正确?

    也许这张图片将帮助我提出更多的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ralph、

    抱歉、图片。

    是的、这在定制板上。

    没有找到 VBAT 可以接地的方法。(系统也在工作一段时间、现在不工作)。

    是的、短路是带电池还是不带电池。 但在其中一种情况下、我们发现、当电池连接时、它会显示短路、而当打开时、则不会出现短路。 在同一器件中、如果我们更换电池、它将根据需要开始工作。 您能建议在哪些情况下会发生这种情况吗?

    是的、我们已检查极性是否正确。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pallav、

    总结并阐明以下几点:

    1) 1)分析 PCB 时未发现潜在的接地连接
    2) 2)即使电路上没有电池也会发生故障、但并非总是如此。
    3) 3)如果使用新电池、故障可能会消失

    您是否检查了电池的电压并比较了所实施的 RC 滤波器值是否会避开勘误表 ELEC#02? www.ti.com/.../spmz850g.pdf

    这些组件的容差是多少?

    这种情况发生在单个电路板上还是多个电路板上? 如果仅在单个电路板上、则有多少个功能板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pallav、

    我没有听到您的反馈、您是否能够解决此问题?

    如果我在一周结束前没有听到、我现在将关闭此主题、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该主题由于超时而锁定、请打开新主题)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    很抱歉、我迟到了、因为我不可用。 如前所述、我们已将 RC 滤波器放置在足够靠近控制器的位置(仅3.8mm 远)。

    所示的电阻值为51E、电容值为100nF。

    就电阻器的容差而言、它是+/- 1%、而对于电容器、它是+/- 10%。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    关于这些值、我要求提供电池电压、因为这些值也取决于电池电压、因为它将控制电池的斜坡。 如果电池的斜坡规格也可能有所帮助、或者您只需在滤波器就位的情况下通过 o 示波器测量电压斜坡、该示波器还可以指示斜坡是否保持足够慢或是否超过0.7V/usec 限制。

    此外、未看到此问题的答案:这是在单个电路板上还是在多个电路板上发生? 如果仅在单个电路板上、则有多少个功能板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    总共有1k 电路板。 到目前为止、已在20个电路板中发生过这种情况。

    与电池波形相关的问题、我会在一段时间内为您提供。 同时、电池电压为3V。 电池是 CR2032。

    参考链接如下所示。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    我和另一位同事谈到了这一点、我们都认为、根据故障的症状和范围、这与 ELEC #02仍然相关。

    您能否执行以下操作:

    1) 1)通过定制板上的 RC 滤波器提供 VBAT 斜坡时间的示波器截图。

    2) 2)测量故障器件与良好器件上的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 将在数天内完成更新。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    您对所请求测试的观察结果是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我们观察到、当控制器处于休眠状态时、仅运行 RTC 就需要消耗20mA 的按钮单元电流。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    此外、正如您所询问的、我在没有滤波器的情况下检查了电池斜升电压、它为1.3V/us。 但在 RC 滤波器之后的控制器引脚上、它是0.7V/13us、远低于0.7V/1us。

    请找到 DSO 的屏幕截图供您参考。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    20mA 使其听起来像是器件处于工作模式。 您如何确定器件短路? 这是否仅仅是由于 VBAT 上的电流测量?

    您是否在拆下部件的情况下进行了任何连续性测试、以指示是否存在短路?

    关于休眠侧、您是否有任何方法来检查器件是否因意外唤醒事件而激活? 当器件处于该状态时、您能否连接到该器件进行调试? 也许您可以读取模块的中断状态寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    此外、您是否尝试恢复其中任何电路板的操作? 如果是、您按照这些思路采取了哪些步骤?