This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:从模式下的 QSSI 时序

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/805545/tm4c1294ncpdt-qssi-timing-in-slave-mode

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我对 QSSI 从机模式下的时序有疑问。
数据表规定 S11 (TXDSOH)的最小时序为37.4ns、但在实际测量中、S11的输出似乎大约为22ns 至33ns。
TM4C1294在受控模式下以 SPO = 0和 SPH = 0的飞思卡尔 SPI 帧格式使用。

下面附上了测得的波形。

- TSYSCLK = 120MHz
- SSI2Clk (4引脚):蓝色
-SSI2TX (2针):绿色
SPI 传输速率为6Mbps、从器件输出为0x55。

下图扩展了第三个下降时钟沿。

下图扩展了第四个下降时钟沿。

虽然测量结果小于数据表规格、但数据表规格是否正确?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣。 看起来、37.4nS 应该是最大延迟(在120MHz 时)。 最小值看起来像2.5个周期。 我需要对此进行研究。 由于大多数 SPI 实现不需要在不断变化的边沿上有保持时间、因此这种时序在您的设计中是否至关重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。

    在我们的最终产品中、TM4C1294 QSSI 信号通过连接器和电缆连接到外部器件。
    外部器件(SPI 主器件)需要知道我们产品的 SPI 规格。 因此、除非我们的规范中描述了 SPI 从器件时序、否则我无法销售我们的产品。
    因此、该问题对于 我们的设计至关重要。 我需要你的帮助。

    此致、  
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重做特征评定和更新文档是一个漫长的过程。 您需要 TI 提供的最低文档是什么? TI 发送的包含建议更正时间的电子邮件是否足够?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我知道,修改文件需要时间。
    如果 TI 可以承诺在将来修改数据表、那么现在就用电子邮件解决问题了。
    更好的做法是使用一个简单的字母来证明 QSSI 时序特性的修改。 例如、它可能类似于数据表的摘录。

    此致、
    H.U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我正在等待您的回复。
    我想尽快澄清数据表中描述的测量结果和 QSSI 时序特性是正确的。 我想知道 S11 (TXDSOH)的正确值。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我们认为数据表中的时序不正确、列为最短时间的时间实际上是最长时间。 仍在最短时间内工作。 它大约为16.5nS (120MHz 时)。 我们计划将其添加到勘误文档 SPMZ850的下一个出版物中。 我不知道该文档的下一个版本将会是什么时候、但一旦我们确定了真正的最短时间、我就可以创建一个包含附加通报的草稿版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的全力支持。
    我期待收到草案。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉耽误你的时间。
    您能否在6月11日前提供草稿版本?  因为我们的大规模生产计划即将到来。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我遇到了一些物流问题,到了11点我就无法为您创建草稿。 我希望在6月14日这一天结束之前解决这些问题并制定草案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上周我向您发送了一个朋友请求、以便我可以通过电子邮件发送更新的勘误表文档草稿。 我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我接受了您的朋友的请求并 向您发送了一封私人邮件、 您能收到吗?

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。
    我得到 了勘误文档的草稿。

    此致、
    H.U