This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS570LC4357:如何在 Launchpad 上的 RTOS 上使用 lwIP?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, DP83630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/805100/rtos-tms570lc4357-how-can-i-use-to-lwip-at-rtos-on-launchpad

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENDP83630

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

几天前、我问了一个问题"如何在 RTOS 中使用 lwIP "

e2e.ti.com/.../799670

QJ Wang 为我提供了一个解决方案。 但它只能在 HDK 电路板上工作。

我想在 LaunchPad 板上使用此代码。

如果我在 launchpad 上使用此代码、我认为它不会接收 MDIO ACK 等信号

我该怎么做才能使其在 LaunchPad 上正常工作?

plz 帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 HALCOGEN 中将输入 PINMUXING 从备用更改为默认值。 bcuz 我使用 LaunchPad。

    并更改了 ECLK 配置。 如果我将 ECLK 引脚模式用于 GIO、MDIO 将无法读取活跃的 PHY。

    现在、我无法获取链接状态。

    MDIO_LINK 寄存器始终为0。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已向我们的专家提出您的问题。 可能会有一些延迟,因为5月27日是美国的假日。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我明白了。 谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题!!
    LaunchPad 的 GIOA[3]、GIOA[4]在 dp83630上作为开关工作!
    我在原理图中找到它。 因此、我将 gioA[3]、[4]设置为输出。
    然后、ping 测试运行良好。
    但我遇到了另一个问题。
    SCI 不工作、用户 LED (GIOB [6]、[7])闪烁也是。。。 为什么它们不起作用??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donghun、

    波特率和停止位的数量在两种设置中可能不同。 HDK 对 LED 使用 NHET 引脚、而不是 GIOB[7:6]。