This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294KCPDT

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/805430/rtos-tm4c1294ncpdt-tm4c1294kcpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在回调模式下使用 EEPROM。

目前、我一次写入96个字节、它将在1.72ms 内完成。 即在该超时后我接收到的事件信号。

对于上述操作,如果在每4个字节的内部写入?后生成中断。 中断经过多长时间?..

如果我使用的线程具有更高的优先级、并且它很关键、如果我在回调方法中使用 EEPROM、并且我一次写入200个字节、

它将如何影响线程执行?..

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    这实际上取决于 ISR 的运行情况。 您是否遇到问题?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    在回调方法中、我使用回调函数发布事件。


    此致
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 您是否遇到问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我选择轮询方法并使用低优先级任务持续写入 EEPROM。
    如果有任何高优先级任务将被高优先级任务优先级任务优先级优先级优先级优先级优先级优先?...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果一个较高优先级的任务被准备就绪、它将优先于一个较低优先级的任务。