请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在回调模式下使用 EEPROM。
目前、我一次写入96个字节、它将在1.72ms 内完成。 即在该超时后我接收到的事件信号。
对于上述操作,如果在每4个字节的内部写入?后生成中断。 中断经过多长时间?..
如果我使用的线程具有更高的优先级、并且它很关键、如果我在回调方法中使用 EEPROM、并且我一次写入200个字节、
它将如何影响线程执行?..
此致
Nikhil