This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:Profinet 通信

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/804795/ccs-rm46l852-profinet-communication

器件型号:RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想通过 EMAC 与 Siemens DRIVE 通信到 RM46L852。 请建议您提出 PROFINET 沟通建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有关于在 RM4x 器件上实现 Profinet 的示例或建议。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我不熟悉这些内容,需要在这一主题方面提供一些帮助。 我们已经通过 EMAC 完成了 TCP/IP。 但在 Profinet 上尝试需要 TI 的一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shruthi、

    您在寻找什么具体帮助? 正如我在前面的帖子中所说、我们没有在 RM4x 器件上实现 PROFINET 的示例。 您可以查看特定的实现选项、例如: www.rtautomation.com/.../

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道 Profinet 设备是否可以连接到 EMC 接口并通过以太网/IP 发送 Profinet 帧进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EtherNet/IP 和 Profinet 是使用相同以太网物理层的不同类型的工业以太网协议。 这两种方法相当不同、并且具有与确定性和最大可实现带宽相关的具体优缺点(请在线搜索)。

    恐怕我没有有关这些通信协议以及 RM4x 处理器是否支持这些协议的更多信息。