This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:在 Tiva TM4C1294KCPDT 上支持 HTTPS

Guru**** 2535400 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/805884/tm4c1294kcpdt-supporting-https-on-tiva-tm4c1294kcpdt

器件型号:TM4C1294KCPDT

 是否可以在不使用 RTOS 的情况下在 TM4C1294KCPDT 上支持 HTTPS?

我看到的只是 HTTP、不是 HTTPS。

我知道 TI RTOS 捆绑包确实支持 HTTPS。 但是、是否有任何方法可以在非操作系统上实现它?

感谢您的任何帮助。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     遗憾的是、我们没有任何非操作系统 HTTPS TivaWare 示例。 您可以找到下面显示的 TI-RTOS HTTPS 客户端获取示例。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回答。  

    我知道我们在非 OS for HTTPS 上没有任何示例、但我想知道这是可行的、还是有人实施了?

    我有一个不是操作系统的工程、如果无法支持 HTTPS、我可能需要将整个工程移至基于 RTOS 的工程。

    因此、在我花太多时间讨论它之前、我只想知道它是否可以用于非操作系统。

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!
    我认为如果没有操作系统、这是可行的。 请参阅以下两个链接。 要获得支持、您需要使用 WolfSSL 的支持论坛与他们联系。

    www.wolfssl.com/.../topic352-porting-wolfssl-to-a-nonos-platform.html
    www.wolfssl.com/.../