This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:具有 Tiva TM4C1294ncpdt 的触摸屏界面

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/805924/tm4c1294ncpdt-touch-screen-interface-with-tiva-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

你(们)好

我尝试将4线电阻式触摸屏与 Tiva TM4C1294 Launchpad 连接、我是初学者、遇到了这样的问题:

我对 ADC 进行了配置、以执行 x 轴和 y 轴的读数、但当屏幕上没有触摸时、ADC 会继续显示一个大约2500-2600的转换数。

如何消除此值并仅在触摸屏时显示?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我建议您测量 ADC 输入引脚上的电压、并验证您的硬件是否提供了您期望的电压。 它必须在0.0V 至3.3V 的范围内。 这是一个可在 EK-TM4C1294XL Launchpad 上运行的工作项目、该 Launchpad 可读取 AIN0上的电压并将转换后的数字输出 UART0。 您可以在 Code Composer Studio 的终端仿真器中看到结果。 使用 CCS"file"->"import"函数从.zip 文件中抓取此项目并将其添加到工作区中。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/ADC_5F00_single_5F00_ended.zip