This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:在电路板上找不到 GIAO2引脚

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/805379/tms570ls0432-cannot-find-giao2-pin-on-board

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我在找到电路板上的实际 GIOA2引脚时遇到问题。 当配置为输出时、还会出现一个 LED、用于检查引脚是否设置为低电平或高电平、但未找到物理引脚。 我还能理解的是、对 halcogen 文件的观察是、GIOA2与 SPI3CS1进行多路复用、但我也找不到该引脚。 请帮我解决这个问题、我知道它必须是电路板上某个位置的 GIOA2引脚、我将花费大量时间来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ciprian、
    根据 LaunchPad 的原理图、连接器上未暴露 GIOA2/SPICS1引脚。 它仅连接到 D12。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一张图、以便我找到另一种方法吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    出于某种原因、我无法打开原理图链接。 我想这是一个暂时的问题。 当我获得访问权限时、我将向您发送一个链接。
    原理图也可在用户指南中找到: www.ti.com/.../spnu612a.pdf

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以下是原理图链接: www.ti.com/.../sprr401.pdf

    此致、
    米罗