This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:引导加载程序问题

Guru**** 2563300 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/804072/ccs-tm4c1294ncpdt-bootloader-issue

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我使用的是 Tiva C TM4C1294NCPDT 控制器。 我已将"boot_serial"示例下载到 launchpad。 之后、我可以通过 LM 闪存编程器下载应用程序代码。

我的问题是、

通过 LM Flash Programmer 下载应用程序代码时、如果发生以下任一情况、则无法下载应用程序代码。

1.如果在应用程序代码下载或时电源出现故障

2.下载应用程序代码时出现错误/超时。

仅下载引导加载程序代码后、LM 闪存编程功能可用于下载应用程序代码。

此问题的任何解决方案均可用。 即:如果在下载应用程序代码时发生任何干扰、则需要引导加载程序代码才能继续。

PL 请告诉我们是否有任何解决方案可用或是否需要修改代码?

此致、

Iyyappan.V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iyyappan、

    这是我们的 LaunchPad 之一发生的吗? 您能描述重新创建它的任何具体步骤吗?

    通常、如果在引导加载程序运行期间发生电源故障、这将是一个问题、因为将加载不完整的应用程序、并且可能会导致引导加载程序通过检查、以确保应用程序存在、并且在重新连接时不会再次调用。

    不过、我以前没有看到过超时错误、我想尝试重复该错误。

    不过、我认为代码修改不会解决此问题。

    这种情况是否仅发生在一个电路板上、还是发生在多个电路板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iyyappan、

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭此线程、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则打开新线程)。