This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:FreeRTOS 10.2.1:MPU 端口

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/802706/tms570ls0914-freertos-10-2-1-mpu-port

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

官方 FreeRTOS 10.2.1软件包具有一个 TMS570LS09端口、但没有 MPU。

Halcogen 版本(9.0.0)有一个 MPU 端口。

您能否为具有 MPU 的 FreeRTOS 版本10.2.1提供端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver、

    很抱歉、我们没有 FreeRTOS 10.x 的示例代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么您不打算发布新版本?
    我认为拥有最新版本的操作系统非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    我将向软件团队提交申请单、以将新版本 FreeRTOS 导入 HALCoGen。