This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:使用 MIBSPI 时电池平衡不起作用

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, TMS570LS0714, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/804488/tms570ls0714-cell-balancing-not-working-using-mibspi

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他部件:EM1402EVMHALCOGEN

您好!

我在 TMS570LS0714中执行主动电池平衡。 我使用的是 EM1402EVM 示例代码。

在我们的设计中、我们将使用两个 SPI 通信。 SPI2用于 DAC 输出、MIBSPI1用于开关矩阵 IC (EMB1428)。

我们能够发送数据以进行 DAC 输出。 但是、从 MIBSPI 发送 EMB_COMMAND 时、我们无法获取数据。

我正在连接项目。 请仔细阅读、并就 HALCOGEN 配置设置以及是否需要更改有关 mibspi.c 的 API 提供建议。请指导我们。

e2e.ti.com/.../8156.LCU_5F00_MIBSPI.zip

谢谢、

此致、

Gargi Pancholi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gargi 您好!

    请确保信号映射正确:SPI_CLK、SPI_SOMI、SPI_SIMO、SPI_NCS
    2.确保 SPI_CLK 低于开关矩阵可支持的最大时钟
    3.主设备和设备应使用相同的极性和时钟相位
    主设备和设备都应使用相同的字符