This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMS570BMS:主机 PC 连接问题

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/802350/tidm-tms570bms-host-pc-connection-issue

器件型号:TIDM-TMS570BMS

我根据您的建议进行了更改、但如何检查我的 NHET 是否正常工作。 此外、即使现在我将 TMS570连接到主机 PC、 BQ76PL455a GUI 仍显示"COMP 端口无法打开"。 请在这方面为我提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看此链接是否对您有所帮助: e2e.ti.com/.../2752400

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我完成了这个主题。 但这对我没有太大帮助。

    在另一个主题中、我们提到有必要连接电池、以便在进行适当的连接后使 GUI 能够与 EM1402配合使用。

    我将尝试连接电池一次、并将更新您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我现在要关闭这个线程。 当您有任何反馈时、只需写入结尾、该主题就会重新打开。 您也可以打开新的主题。

    此致、
    米罗