This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:TM4C123GH6PZ 过压电源

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/804054/tm4c123gh6pz-tm4c123gh6pz-overvoltage-power-supply

器件型号:TM4C123GH6PZ

当 VDD 和 VDDA 在数百微秒(计算后为166us)内出现高达4.4V 的过压时,TivaTmTM4C123GH6PZ 微控制器会发生什么情况?

我已经在数据表中查看过、但我没有找到任何相关信息。

实际上、我使用过压保护 IC、该 IC 具有过驱时间、在此期间会在微控制器上完全施加过压。 无论使用何种过压 IC、该过驱时间都保持不变、但该值可能更低(例如、其他器件为10us)

是否有人对此主题有回应? 是否有任何其他包含回复的文档?

非常感谢您的回答

K. Pika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kajaha、

    对于 VDD 和 VDDA、指定 TM4C123GH6PZ 的绝对最大额定值为4V。 因此、在4.4V 电压下、电压将超过最大额定值。 因此、我们无法准确评论器件可能发生的情况。 我们没有有关过压发生后器件行为的文档。

    它可能未损坏、工作正常、但也可能是器件已损坏、因此未来可能会超出规格运行。

    如果在单个装置上发生这种情况、最好更换它。