This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:在将 SD 卡连接到 Tiva C Launch Pad 时遇到问题

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/803432/ccs-tm4c129encpdt-having-trouble-with-interfacing-sd-card-to-tiva-c-launch-pad

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C129X

工具/软件:Code Composer Studio

在我的项目中、我将使用 tm4c129encpdt Tiva Launch Pad、我的目标是连接 SD 卡并将我的传感器数据记录到 SD 卡中的文本文件中。

我对 HOE 是否可以在 SD 卡中创建文本文件以及如何使用 LaunchPad 将数据写入文本文件有疑问。  

请帮助、如果有人可以提供相关项目的示例代码、我可以使用该代码作为我的参考。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diljith、您好!

    我们有一个 DK-TM4C129X 的 SD 卡示例、电路板有一个 SD 卡端口。 这是连接 SD 卡的最佳方法。 对于 LaunchPad、您需要将 SD 卡与适配器板连接。 这将需要我们没有的其他软件、因此如果您正在寻找一个简单的解决方案、强烈建议您使用 DK。

    如果您确实尝试连接适配器板、则仍需要参考 DK 板中的 SD_CARD 示例并将其移植到 LaunchPad。 您只需修改示例即可删除图形 LCD、并可能调整几个 GPIO 配置。