This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:HalCoGen 安全封装软件要求

Guru**** 2779345 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/803222/safeti-halcogen-csp-halcogen-safety-package-software-requirements

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你好

我下载了安全包(CSP)的 HalcogGen 演示版本。 我希望找到一个软件要求文档、其中的测试是根据得出的。 在哪里可以找到此文档?

此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    SafeTI HALCoGen 合规性支持包(CSP)旨在提供文档、报告和单元测试功能、以帮助使用 HALCoGen 生成的软件的客户遵守 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。

    测试要求不是由 CSP 驱动、而是由使用 HALCoGen 为终端应用创建软件的用户定义测试要求。 CSP 是使用"环境安全因素"开发模型构建的、不针对任何特定应用的要求。

    您可以在 C:\ti\Hercules \SafeTI-HALCoGen-CSP\v00.01.02\Docs 文件夹中的"HALCoGen 软件安全手册"中找到更多信息(假设是默认安装路径)。

    此致、
    Sunil