This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM46HDK:内部电压监控器

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/803596/tmdxrm46hdk-internal-voltage-monitor

器件型号:TMDXRM46HDK

"内部电压监控器(VMON)报告什么?  电压是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电压监控器的目的是在为内核和 I/O 电源供电时消除对特定序列的要求。

    电压监控器仅监控内核电源(VCC)和 I/O 电源(VCCIO)。 其他电源不受 VMON 监控。 例如、如果 VCCAD 或 VCCP 由一个与 VCCIO 不同的电源供电、那么没有针对 VCCAD 和 VCCP 电源的内部电压监控器。

    电压监控器在器件上生成电源正常 MCU 信号(PGMCU)以及 I/O 电源正常 IO 信号(PGIO)。 在上电或断电期间、当内核或 I/O 电源低于指定的最小监控阈值时、PGMCU 和 PGIO 被驱动为低电平。 PGIO 和 PGMCU 为低电平、可在加电或断电期间隔离内核逻辑以及 I/O 控制

    电源的电压。 这允许内核和 I/O 电源以任何顺序加电或断电。 当电压监视器在 I/O 电源上检测到低电压时、它将使一个加电复位有效。 当电压监控器在内核电源上检测到超出范围的电压时、它会异步使所有输出引脚处于高阻抗状态、并将上电复位置为有效。 当器件进入低功耗模式时、电压监控器被禁用。

    VMON 还包含一个针对 nPORRST 输入的毛刺脉冲滤波器。

    以下是 VMON 规格:

    e2e.ti.com/.../7462.VMON-Specs.tif

    无法读取/控制 VMON。

    此致、

    米罗