This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:使用 Safari 连接 NDK Web 服务器

Guru**** 2568595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/800799/rtos-tm4c1294ncpdt-using-safari-to-connect-ndk-web-server

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

TI-RTOS 版本:2.16.01.14

硬件连接:PC、MCU 和 iphone 连接 到无线接入点(WAP)

大家好

当我使用 IOS (Safari Chrome)连接 NDK 的 Web 服务器时、我遇到问题。

它可以加载 html 页面、但 Web 信息不起作用。

使用 PC 时、Web 工作正常。

奇怪的是、当我使用 Fiddler 并设置"允许远程计算机连接"和 iphone wifi 设置代理时。

Safari 和 Chrome 可以正常工作。

如何让 iphone 正确浏览 NDK 的 Web?

以及为何需要使用代理。

我知道这个问题似乎不是 NDK 的问题。

但我只是想问,是否有人能帮助我解决这个问题。

谢谢!!

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    您能否使用 Wireshark 查看工作浏览器和非工作浏览器之间的区别? 非工作状态的确切版本是什么。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复。

    我使用 Wireshark 查看"PC 到 NDK"和"iPhone 到 Fiddler(PC)到 NDK"、没有区别。
    我不知道如何在没有 Fiddler 的情况下看到"iPhone 到 PC"软件包。
    我还使用 Charles 替代 Fiddler、但 iPhone 浏览器(Safari Chrome)仍然无法正常工作。
    使用 Wireshark 可以看到软件包没有区别。

    PC 运行良好。

    以下是 iphone 版本:
    IOS 版本: 12.0
    Safari 版本:版本/12.0 Mobile/15E148 Safari /604.1
    Chrome (iphone)版本:74.0.0.3729.121

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我无法重现此问题。 请提供更多信息吗?

    首先、您的网络拓扑是什么? 例如、您是否通过家庭路由器进行连接?

    [引用用户="allen_Tsen"]网络信息不起作用。

    您能否详细说明您看到的确切问题? 您到底尝试做什么不起作用?

    我能够使用 Safari 在 iPhone 上加载 HTTP 示例的网页(我在 iOS 11.x 上)。 我可以显示页面并运行 CGI 链接以显示套接字等

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    这是否得到了解决?

    Todd

    [5/30更新:将此标记为 TI 认为已解决、原因是原始海报没有回复。]