This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网接口上的 EOS 问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/801790/tm4c1294kcpdt-eos-issue-on-ethernet-interface

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好、查姆斯、

我的客户在 TM4C1294KCPDTI3以太网接口上面临反复出现的 EOS 问题(以太网引脚损坏)-在设计中、器件通过 PoE 供电。

是否可以查看相应的设计原理图和布局、以便提供有关设计的任何反馈以及可能添加或修改的额外保护? 设计文件可在 MP 中提供

谢谢!

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我建议客户从 TM4C129系统设计指南开始、尤其是从第4节开始。 www.ti.com/.../spma056.pdf。第4节提供了有关以太网 PCB 布局和原理图的指南。 我可以做的是将客户的原理图与客户也可以执行的系统设计指南进行比较。 需要检查的是、ESD 保护二极管是否符合指南中强烈建议的原理图以及二极管的放置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guillaume、
    您的客户端的状态是什么? 希望客户可以参考系统设计指南。 这将是我首先要做的事情、将客户的原理图与系统设计指南进行比较、并确定他们是否可以发现任何明显的差异。 我现在将关闭该线程。 如果您有一些更新、您可以回复此主题。