This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:为什么 XDS560v2 Pro 的运行噪声如此大?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/801949/tms570lc4357-why-xds560v2-pro-is-so-noisy-in-operation

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDKLAUNCHXL2-570LC43

尊敬的所有人:

我们购买了用于在 TMS570LC43xx HDK 上进行调试/跟踪的 XDS560v2 pro。 但是、靠模盒内的风扇会产生大量噪声。 老实说、这很烦人。  

如果任何 TI 工程师都能确认此问题并提出解决方案、那将会大有帮助。

非常感谢。  

此致、

法鲁克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Farrukh、

    我从未进行过测量、但噪声不会打扰我-不过我有一个很旧的单元。

    也就是说、风扇有点小(我认为是60mm x 60mm、但我需要明天确认)、运行速度相当快-在这种情况下通常会出现高间距噪声。

    无论怎样、我都将使用 Spectrum Digital 检查风扇的品牌或型号在最近的设备中是否有任何改变、可以解释这一点。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    感谢您的快速响应。 请检查并告知我、可以采取什么适当的解决方案来消除这种噪声。 我想打开箱、禁用风扇或卸下风扇、但我不确定跟踪箱内的电子设备是否可以在没有风扇的情况下正常工作。 此外、我还有几个问题。

    1) 1)使用 XDS560v2 Pro 的跟踪功能与 USB 相比、在 LAN 上的工作速度是否更快?

    2) 2)您是否知道用于可视化和检查 XDS560v2 Pro 跟踪数据的任何脱机工具、例如、我能否在计算机上的文件中记录数据、稍后可以检查该文件? 你能推荐什么吗?

    我将 XDS560v2 Pro 与 TMDX570LC43HDK 搭配使用。 我发现  我的 TMS570LC43xx  MCU 在某种程度上变得非常热、但幸运的是它按预期工作。

    3) 3)跟踪是否会导致 MCU 过热?

    4) 4)如果适配器 C20TI 连接到另一个套件的 XDS560v2 Pro 启动  LAUNCHXL2-570LC43、我们如何进行跟踪? 我们是否必须在板上使用此 MIPIETM 60引脚连接器而不是 C20TI?  

    提前感谢。

    此致、

    法鲁克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farrukh、

    风扇品牌、型号和噪音显示在下面的短卡夹中。  

    e2e.ti.com/.../3326.Fan_5F00_noise.mp4

    1) 1) USB2.0高速始终快于100M 以太网(ProTrace 的最大速度)。  

    2) 2)您可以将跟踪数据导出到.CSV 文件。 检查以下位置参考的文档:  

    http://downloads.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#trace

    3) 3)跟踪数据传输是通过 MCU 上非常快速的开关输出端口完成的、因此预计功耗和温度都会增加-我本身从未进行过任何测量、但仅跟踪不应将温度增加到危险水平。  

    4) 4)是的。 对于 Hercules 器件、您需要具有完整的 ETM MIPI 60引脚端口。 无法在 Launchpad 上执行内核跟踪。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔