This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT MCU 能否支持通过 UART 从外部 MCU 引导?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/802537/tm4c1294ncpdt-can-tm4c1294ncpdt-mcu-support-the-boot-from-external-mcu-via-uart

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

TM4C1294NCPDT MCU 能否支持通过 UART 从外部 MCU 引导?

此致、

Iyyappan.V

iyyappan_krish@yahoo.co.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅 boot_serial 示例(这是一个引导加载程序)和 boot_dem1 (这是一个示例应用固件)、该固件将由 boot_serial 加载到闪存中。 在中可以找到这两个示例 /examples/boards/ek-tm4c1294xl. 另请参阅引导加载程序用户指南。 可在中找到 /docs/SW-TM4C-BOOTLDR-UG.2.1.4.178.pdf.