This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230E6PM:检查最大 GPIO 驱动电流

Guru**** 2897520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/802052/tm4c1230e6pm-check-about-maximum-gpio-drive-current

器件型号:TM4C1230E6PM

你(们)好

对于1230PD[0:3]、这里8mA 和40mA 的含义是什么。

每个 IO 为8mA、总电流不应超过40mA? 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    是的、您的理解是正确的。 40mA 是 I/O 环右侧和顶部的最大限值。 这是累积电流。 每个 I/O 可驱动最大8mA 的电流。 但是、如果您有5个 I/O 配置为8mA 高驱动、则总电流将为40mA。 但是、如果您将 I/O 配置为2mA 驱动、那么您可以同时拥有更多的 I/O 驱动。