This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:向微控制器发送 Simulink 模型时出现问题

Guru**** 2567285 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/801657/tms570ls1224-issues-sending-simulink-model-to-microcontroller

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在尝试了解如何使用 Simulink 将模型传递到微控制器。 我还安装了适用于嵌入式编码器的 MATLAB ARM Cortex-R 支持。 我已确保安装了正确版本的 CCS 和 HalCoGen 以及 DSP 库。  

我已经设置好了一切、我当前的问题是以下、当我将模型部署到硬件时、会出现以下警告、  模型成功构建、但电路板没有按应有的方式响应。 我已将 Simulink 中模型配置的端字节更改为大端字节序、但问题仍然存在。  

此外、Simulink 块中分配的引脚与电路板上正确的 GIOB 引脚不对应。  

我也附上了我的模型供查看、请告诉我可以做什么/修复什么。 这是我第一次使用非 Arduino 微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaditya、

    根据日志、目标器件专用文件 RM57L8xx.ccxml 文件被用于闪存擦除/编程操作。 这与您尝试使用的部件不匹配、这是错误的来源。 请确定要使用的正确器件 CCXML 文件。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    感谢您的回复、我从 CCS v6为所需的微控制器创建了一个目标配置文件。 我可以将信息从一个目标文件复制并粘贴到另一个目标文件吗? 或者、我是否必须将其重新链接到新的目标配置文件?

    此致、
    Aaditya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议修改设置以使用正确的配置文件。 您将需要确保所需的每个配置文件都与您正在使用的目标器件相匹配。 该封装专门为 RM57x 器件创建。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    我执行了您提到的操作、更改了目标中的 CCXML 配置文件以反映电路板的确切属性、但它仍然无法解决问题。 我注意到、在 MATLAB/Simulink 生成的.h 文件中、一件事是它没有针对正确的器件-它针对 RM57而不是 TMS570LSxxxx、我不确定如何更改、我查看了用户指南和教程、但我不知道如何更改。

    此致、
    Aaditya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaditya、

    您可以尝试执行此页面上定义的过程:
    www.mathworks.com/.../develop-a-target.html

    尽管如此、我确实找到了其他一些文章、这些文章说仅支持嵌入式编码器封装的小端 RM4x/5x 器件。

    此致、
    Sunil