This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:以太网变压器连接查询

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/800154/ek-tm4c1294xl-ethernet-transformer-connection-query

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TLK110

尊敬的 TI 团队:

我们将 TM4C1294NCPDTI 微控制器用于其中一个项目。 我们将 TI EX-TM4C1294XL 电路板设计作为参考设计。 我在下面有有关变压器连接的查询。

通常、共模扼流圈位于电缆侧而不是 PHY 侧(与 EVK 原理图中所示相同)、但实际电路板朝向 PHY 侧具有共模扼流圈。

请告诉我这些连接为何如此? PHY 是否有特定要求?

原理图中使用的符号似乎是 HX1188MFNL 变压器、电路板中使用的物理部件是 HX1198MFNL。 请查看以下附加图片以更好地理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述 USER="Rupesh Malavi"]通常情况下、共模扼流圈位于电缆侧而不是 PHY 侧(与 EVK 原理图中所示相同)、但实际电路板朝向 PHY 侧有共模扼流圈。[/QUOQ]

     我认为板上的引脚1-8面向 MCU、引脚9-16面向 RJ45。 当您查看变压器、其中点是引脚1、而整个侧是引脚1-8。 CMT 的引脚10和15位于面向 RJ45的另一侧。

    [引用 USER="Rupesh Malavi">原理图中使用的符号似乎是 HX1188MFNL 变压器、电路板中使用的物理部件是 HX1198MFNL。 请查看以下附加图片以更好地理解。

     您可以使用其中一个。 我们有一些更新的 LaunchPad、其中包含 HX1198民 解力量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     我认为板上的引脚1-8面向 MCU、引脚9-16面向 RJ45。 当您查看变压器、其中点是引脚1、而整个侧是引脚1-8。 CMT 的引脚10和15位于面向 RJ45的另一侧。

    此处、TI 使用的器件是 HX1198民 解力量、而不是原理图所示的 HX1188民 解力量。

    我想知道、有什么具体原因需要保持这种状态? PHY 端有什么要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您在 BOM 列表中阅读 LaunchPad 用户指南、则会列出 HX1198民 解力量。 正如我说过的、我们确实使用这两种 LaunchPad 中的任何一种构建了 LaunchPad。 我不知道历史何时从1188MFNL 变为1198MFNL。 也许它与部件的可用性/定价有关、在构建时可以用足够的量化。  同样、您可以使用其中任何一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能不能帮助我了解一下,在什么情况下,共模扼流圈应保持在 PHY 端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rupesh、
    下面的两个线程可能会解释共模扼流圈朝向 PHY 侧的原因。 请注意、TM4C129中的内部 PHY 来自两个线程中提到的 TI TLK110。
    e2e.ti.com/.../665790
    e2e.ti.com/.../593809