This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:休眠状态下的 TM4C1290NCZAD 的晶体

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/801034/tm4c1290nczad-crystal-for-tm4c1290nczad-under-hibernation

器件型号:TM4C1290NCZAD

您好!

 

我正在尝试  将新晶体与 TM4C1290NCZAD 配合使用、并想征求 您对新器件的意见。

 

晶振是 TM4C1290NCZAD 休眠模块的32.768 KHz 晶振选择。

 

根据     TM4C1290NCZAD 数据表中的晶振规格、C1和 C2的计算值约为13pF。 由于 C1和 C2的值均<18pF,因此 OSCDRV 应设置为‘0’,而晶体所需的最大 ESR 应为50kOhm (对于 OSCDRV=0)。 我是对的吗? 我 的 ESR 晶体规格为70kOhm。

 

    晶体的最大输出驱动电平可高达0.5uW、高于 TM4C1290NCZAD 数据表的0.25uW 要求。

 

    3.数据表提到 C1和 C2的计算基于以下公式:CL =(C1 *C2 )/(C1+C2)+ CPKG + CPCB。 公式中似乎没有包含晶体分流电容 C0。 是这样吗?

 

在上述条件下、TM4C1290NCZAD 休眠模块的性能有何风险?

 

表1. 晶体规格

标称频率

32.768KHz

频率容差

+20ppm

分流电容 C0

1.5pF

动态电容 C1

6.7f

驱动电平 DL

0.5uW (最大值为0

负载电容

9pF

ESR

70千欧姆

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christina、
    该晶体的负载电容值表示使用 OSCDRV = 0、但高 ESR 表示使用 OSCDRV = 1。 我不建议使用该晶体。 您可以将电路板发送给晶体制造商、并使用软件使其能够在 OSCDRV = 0和 OSCDRV = 1时进行表征。 他们可能会推荐解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    问题3呢?

    数据表提到 C1和 C2的计算基于以下公式:CL =(C1 *C2 )/(C1+C2)+ CPKG + CPCB。 公式中似乎没有包含晶体分流电容 C0。 是这样吗?

    谢谢、

    Cristina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是、晶体固有的分流电容已计入负载电容值。