This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1290NCPDT:XDCTools 未在 CCS 中运行

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/800760/rtos-tm4c1290ncpdt-xdctools-not-running-in-ccs

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

CCS v8.3.1.00004。  当我在我新创建的 TI_RTOS 项目中使用.cfg 文件(以及 gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI 项目中的.cfg 文件)时、它不会打开图形环境、而只打开文本编辑器。  xdctools_3_32_00_06_core 目录存在于\ti 中。  我是否需要通过某种方式将其安装到 CCS 中?  我找不到有关它的任何说明。

谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    您需要右键单击.cfg 文件并选择 Open with ->XGCONF。 我们根据客户反馈移至默认的文本编辑器、而不是 CCS 中的图形编辑器。

    Todd