This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:深度睡眠模式中的电流消耗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/800832/tm4c129dncpdt-current-consumption-in-deep-sleep-mode

器件型号:TM4C129DNCPDT

尊敬的 Tiva 团队:

我的客户发现 TM4C129DNCPDT 在深度睡眠模式下的电流消耗因器件而异。

从数据表中、我们可以了解到不同外设配置下的电流介于0.454mA 至2.16mA 之间。 (如下所示)

但是、我的客户在使用相同软件、相同外设配置的器件之间得到了0.75 - 1.75mA 的结果。 随附的是客户的测试结果、他们测试了两个 TM4C129DNCPDT 并在三 个不同的点(标记为 A、B、C)测量了电流。 他们还进行了 A-B-A 交换测试、这种现象与特定的芯片有关。 这种差异是否正常?

e2e.ti.com/.../PB2_5F00_SLEEP_5F00_Current.xlsx

谢谢、  

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泄漏电流会因器件而异。 使用的外设配置上的帖子未清除。 除非电流超过该配置的最大规格、否则这不是问题。