This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM46HDK:HDK 是否具有寄存器或其他加速器中电压的电压或基准值?

Guru**** 2929750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/800581/tmdxrm46hdk-does-the-hdk-have-a-voltage-or-reference-value-for-voltage-in-a-register-or-other-acces

器件型号:TMDXRM46HDK

RM46 HDK 是否具有可由程序读取的电路板电源电压的电压读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不、不是。 您可以使用 ADC 模块从应用中实现此类控制。 Hercules MCU 在器件上实现了电压监控。 当电压监视器在 I/O 电源上检测到低电压时、它将使一个加电复位有效。 当电压监控器在内核电源上检测到超出范围的电压时、它会异步使所有输出引脚处于高阻抗状态、并将上电复位置为有效。

    此致、
    米罗