This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:CAN 波特率选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/800644/tm4c1294kcpdt-can-baud-rate-selection

器件型号:TM4C1294KCPDT

我们有一个 CAN 总线网络、TM4C1294KCPDT 用作 CANopen 主器件、该主器件将与5个 CANopen 从器件(其中3个是运动驱动器)通信。

如果我们必须确定此类网络的 CAN 总线波特率、我们应该如何做出决定? (任何标准检查列表、决策树、应遵循的标准等)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要考虑的是要传输的数据量、CAN 总线的长度以及收发器的功能。 通常、选择符合当前和预期未来数据速率要求的最低标准速率。 标准速率为125KB、250KB、500KB 和1MB。