This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:TM4C1294KCPDT

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/799644/rtos-tm4c1294kcpdt-tm4c1294kcpdt

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在看门狗复位之前、是否有任何方法将程序计数器值存储到非易失性存储器中。

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能很难。 如果您的目标是确定发生看门狗复位时代码所在的位置、我建议您在 startup_ccs.c 中的 ResetISR ()函数中添加一个检查、检查复位原因(RESC)寄存器中的 WDTn 位。 如果复位是由看门狗计时器引起的、则进入无限循环。 然后、通过在该循环处设置断点(或使用调试器停止 CPU)、您将能够检查链路寄存器和堆栈位置中的 RAM。 您可以从中很好地了解看门狗超时之前发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以检查 ti-RTOS 环境?..

    此致
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 无法实现此目的。 您可以获得运行的线程类型:BIOS_getThreadType、但这可能始终是 Hwi、因为 WDT ISR 正在运行。 您可以调用 Task_self()来查看当前正在运行的任务是什么。

    Todd