This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1114:使用 CCS 和 Uniflash 调试程序故障。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/799467/ccs-tms570ls1114-use-ccs-and-uniflash-to-debug-program-failure

器件型号:TMS570LS1114

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 CCS8 调试 TMS570LS1114 存储器保护单元 并获取此错误:

CortexR4:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@地址0x0CortexR4:初始化闪存编程时出错:目标无法读取0xF008015C

CortexR4:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。检查链接器配置和/或存储器映射。

CortexR4:文件加载程序:验证失败:地址0x00000002的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

CortexR4:GEL:文件:C:\SW_SCT4.21\Workspace.sct\hga\VCU-WM3-HW1D4\Debug\VCU-WM3-HW1D4.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

可能存储器区域已锁定?

我已确保目标配置设置为 TMS570LS1114。 请提供帮助。    

此致