This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:TM4C1294KCPDT

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/799234/rtos-tm4c1294kcpdt-tm4c1294kcpdt

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

除了 Task_stat、是否有任何方法可以知道 ti RTOS 中的任务状态。?

是否有办法了解死锁情况?

对于无限时间的等待任务、 Task_stat 也将返回阻塞模式。 死锁状态也返回相同的?。

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    Task_stat 是用于确定任务状态的建议 API。 以下是有效模式:

    枚举模式{
    Mode_Running、 /*! 任务当前正在执行。 *
    MODE_READY、 /*! 任务已计划执行。 *
    Mode_Blocked、 /*! 任务被暂停执行。 *
    mode_terminated、 /*! 任务从执行终止。 *
    MODE_INACTIVE /*! 任务位于非活动任务列表中*/
    }; 

    任务_Mode_Blocked 在任务被阻止时用于任何内容(例如 Task_sleep、Semaphore_pend、Event_pend)。 在阻塞 API 中指定的时间不影响模式状态。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有用于检查任务是否处于挂起或死锁状态的 API?

    此致
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内核无法分辨这一点。 我们只能报告上面列出的5个状态中的一个。 内核不知道应用程序正在执行什么(或将要执行什么)、因此无法确定死锁情况。

    Todd