This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:用于功能外设的 GIO 中断

Guru**** 2866700 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/798858/rm48l952-gio-interrupts-for-functional-peripherals

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

对于配置为 GIO 的 MIBSPI、CAN 和 HET 等外设、如何在 GIO 模式下启用中断? 对 GIO A 和 B 执行此操作是直接的、对功能模式执行此操作也是如此、但我不清楚如何针对配置为 GIO 的功能引脚实现此操作。 如果您可以使用 GIO 模式下的 HET 作为示例来枚举要执行的步骤。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    所有 SPI 引脚、CAN 引脚和 HET 引脚均可用作通用 I/O 引脚。 但这些引脚不支持中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这方面取得了一些进展,但仍有问题。 我已经在 VIM 表(通道24)中为 HET 设置了低电平中断。 我现在需要启用通知。 在示例 edgeEnableNotification (hetREG1、edge0)中、edge0、Edge1等指的是什么? 我看到它是边沿信号、但8个边沿信号对应于什么? 如何监控特定品脱(例如 N2HET1[10])上的边沿?

    此外、我能否仅在启用 HET 模块时监控 HET 引脚上的中断、或者我可以将 HET 用作 GIO、同时仍然使用处理器中断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    在 HALCoGen 中定义了边沿0、边沿1、...边沿7。 默认情况下、边沿0是 NHET 引脚9上输入信号的下降边沿、而边沿1是 NHET 引脚11上输入信号的下降边沿。

    边沿类型可配置:下降边沿、上升边沿或双边沿。 用于捕捉输入信号的引脚编号也可在 HALCoGen 中配置。

    否、它无法处理 GIO INT。