This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:HALCOGEN 04.07.01次要问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/798367/ccs-tms570ls1227-halcogen-04-07-01-minor-issue

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 Halcogen 通过570LS1227ZWT 为我的项目生成基本硬件配置。 我按照 SPNA121B 中的说明操作,并从默认值生成代码,然后是 Built o.k。 然后、我返回到 Hacogen、开始关闭我没有使用的外设、重新生成代码、但无法使用大量缺失的标识符进行编译。

似乎正在发生的情况是、如果您关闭外设(例如 ADC)、则代码的配置值不再在头文件中生成、 但仍在源代码中使用、因为当您关闭外设时 halcogen 不会删除关联的源文件。

我发现这有点令人困惑、直到我弄清楚发生了什么、并建议 SPNA121B 的第4节应该包含有关删除生成的文件的警告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当在 HalCoGen 中禁用这个外设时、HALCoGen 不会删除外设的源文件。 您必须手动删除此文件。