This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TM4C129ENCPDT

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/798108/tm4c129encpdt-tm4c129encpdt

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

 我想将外设设置为外设 DMA (ADC 至 UART)。 是否有办法在不引起 CPU 中断的情况下对其进行设置?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有使用 DMA 从 ADC 传输到 UART 的示例。 但是、我们有一个演示 UDMA 和 UART 传输的 TivaWare 示例。 您可以在中找到该示例 /examples/boards/ek-tm4c1294xl/udma_demo. 还有另一个使用 UDMA 和 ADC 的示例、该示例由 Bob 创建、Bob 将该示例作为文章的一部分附加。 请参阅以下链接以了解该帖子。 一旦您熟悉了这两个示例、我希望您将这两个示例合并起来不会太困难。

    e2e.ti.com/.../2571423