This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PZ:USB 接口缺少 USB_VBUS 信号

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1233H6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/797803/tm4c1233h6pz-usb-interface-lacks-usb_vbus-signal

器件型号:TM4C1233H6PZ

该系列中的其他微控制器具有专用的 USB0VBUS 引脚、但该引脚没有。  至少,数据表没有显示。  这个只有2个 USB 信号、USB0M 和 USB0P。

 

我知道、当 USB 枚举时、该信号用作输入和输出。  两个问题:

  1. 我应该使用什么硬件将微控制器连接到 USB 连接器上的 VBUS 引脚?

  2. 为了适应这种情况、USB 软件驱动程序必须发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    VBUS 不会连接到该器件。 它必须是自供电 USB 设备。

    TM4C1233H6PZ 只能用作 USB 器件。 只要您在 TivaWare 中将其正确配置为 USB 器件、就会处理所有配置。 您无法将其配置为 USB 主机或 USB OTG -如果您尝试执行此操作、驱动程序将无法正常工作、因为它会尝试在设备无法支持的模式下运行、因此您会遇到错误等