This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L940:GPIO 诊断

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/797710/rm48l940-diagnostics-for-gpio

器件型号:RM48L940

对于配置为用作 GPIO 的 MIBSPI 和 CAN 等外设、应运行哪些适当的安全诊断? 当外设被配置和用作 GPIO 时、是否需要任何 RAM 测试?

GIOA 和 GIOB 支持哪种安全诊断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    <<对于配置为用作 GPIO 的 MIBSPI 和 CAN 等外设、应运行哪些适当的安全诊断? 任何 RAM 测试
    <<外设配置和用作 GPIO 时是否必要?
    我会假设不使用 RAM。

    << GIOA 和 GIOB 支持哪种安全诊断?
    RM48xx (spnu577d)的安全手册为 GIO 指定了5个诊断:
    GIO1A:在 GIO 模式下使用 I/O 检查的功能的引导时间软件测试。
    GIO1B:在 GIO 模式下使用 I/O 检查的功能的定期软件测试。
    GIO2:信息冗余技术。
    GIO3:静态配置寄存器的定期软件回读。
    GIO4:已写入配置的软件回读。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如 Karel 提到的、如果您计划仅在 GPIO 模式下使用 MibSPI、则无需运行 MibSPI RAM 诊断检查。 请注意、应用程序也可以将该存储器用作"正常存储"(不用于 MibSPI 通信)、在这种情况下、运行诊断检查确实会让您受益。

    该器件的安全手册包括可运行的安全机制、可确保此逻辑中没有故障。 Karel 也在上面的帖子中列出了它们。

    此致、
    Sunil