This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/776660/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad

器件型号:TM4C129XNCZAD

大家好、

我们的工程师非常努力地使用 TI API 通过 SPI 总线与 Fujitsu FRAM MB85RS512TPNF-G-JNERE1进行 TM4C129XNCZAD 通信。 不幸的是,他们失败了。 然后、它们使用与 GPIO 相同的 I/O 并使用自己的代码生成 SPI 时序。 代码运行得很好、但太慢。 他们认为问题可能是由正在更改由 API 在一个32位传输过程中生成的 SPI CS 线路引起的。 是否有人知道任何类似的东西以及解决方案? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailin:
    如果我对您的问题的理解正确、您正在寻找一种方法来在整个传输过程中保持 CS 处于活动状态? 这种理解是否正确? 在 TM4C129中、有一种高级模式、在该模式下、您可以在完全传输期间使 FSS 引脚保持活动状态。 另一种方法是使用 GPIO 引脚手动控制 CS 输入。

    24.2.2.4 SSIAdvFrameHoldEnable
    将 SSI 高级模式配置为在整个传输过程中保持 SSIFss 信号。
    原型:
    无效
    SSIAdvFrameHoldEnable (uint32_t ui32Base)
    参数:
    ui32Base 是 SSI 模块的基地址。
    描述:
    此函数将 SSI 模块配置为在整个数据期间使 SSIFss 信号无效
    使用其中一种高级模式时进行传输(而不是在每次之后短暂地将其取消置位
    字节)。 使用此模式时,SSIFss 可通过 SSIAdvDataPutFrameEnd()直接控制
    和 SSIAdvDataPutFrameEndNonBlocking()。
    注:
    SSI 高级运行模式的可用性随使用的 Tiva 部件和 SSI 而异。
    请查阅所使用器件的数据表、以确定是否提供此支持。
    返回:
    无。

    e2e.ti.com/.../2421877

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Charles,

    非常感谢您的快速回复。 我们的工程师将尝试您的方法、看看它是否起作用。

    此致、

    Bailin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bailin:
    我没有听到你的反馈。 我假设您的问题已通过某种方式得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有新问题、您可以打开新主题、如果问题未得到解决、则重新打开此主题。