This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C123GXL:CC3100 BP TI-RTOS、支持接入点模式

Guru**** 2615705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769548/rtos-ek-tm4c123gxl-cc3100-bp-ti-rtos-enabling-access-point-mode

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:TI-RTOS

我正在研究一个项目、用于在 Tiva 板和 Android Phone 之间启用 TCP-IP 通信。 我尝试了 一些 Wi-Fi 接入点模式的基本示例、并且 能够使用 BsdTcpserver 程序与 Android 设备进行通信。

但现在我需要将其转移到 TI-RTOS。 但我没有找到任何有关在 TI-RTOS 中启用 WIFI 接入点模式的示例、我尝试从接入点示例复制代码。 但有很多错误。

我还在 RTOS 示例中看到了 WIFI.h 库。 那么、我可以将 simplelink.h 库与它一起使用吗?

请帮助我启用接入点模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     最好从下面显示的 TI-RTOS 示例开始。 CC3x00同时有 TCP 和 UDP 回波示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Charles、
    我完成了此操作,但这使用 SmartConfig 技术,我需要手动启动系统而不使用智能配置移动应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vishnuprasad、
    这是 Tiva 器件唯一一个基于 TI-RTOS 的 WiFi 示例。 我们没有其他任何产品。 希望您仍然可以将该示例用作构建最终应用的参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    wifi.h 和 simplelink.h 库的情况如何?

    此外、我能否获得在 RTOS 中启用 acesspoint 的示例代码、无论哪个电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu、

    您最简单的方法可能是采用 Charles 提到的示例、并将其纳入您所需的用例中。 您可以非常轻松地禁用智能配置并手动配置网络连接。 请查看 API 文档以了解更多信息。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复。

    我尝试将 上述示例与"接入点模式入门示例"相结合、但 出现了很多错误。  与头文件内容不匹配等相关的问题。

    我首先复制所需的文件。 但它需要替换一些头文件和.c 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu、

    您必须解决这些错误才能达到您想要的目标。 如果您遇到任何问题、请告知我们。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,  

     在 RTOS 中是否有启用 acesspoint 的示例。  无论电路板是什么。

    我听说 TM4C1294XL 有一些有关这方面的示例。

    即在 RTOS 中启用 acesspoint。

    如果可用、将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu、

    您可以查看 SDK 中的 OOB 示例、了解如何执行此操作。 查找函数 sl_Start()。

    VR