This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIL2认证所需的 IP FMEDA

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/777792/ip-fmedas-needed-for-sil2-certification

您好!

我的项目需要第三方的 SIL2认证。

第三方请求我们使用 TMS570的 IP FMEDA 来定制符合 SIL2的诊断措施。

如何访问 IP FMEDA 以允许定制诊断措施?

如果不可能、TI 是否为 SIL2系统定义了一组经批准的最低诊断措施?

BR

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    SoC 级 FMEDA 描述了每个 IP 的每个安全机制、还允许进行定制。 您可以监控启用/禁用特定 IP 级安全机制对整体安全指标计算的影响、以查看您是否仍然可以满足目标完整性级别要求。

    我将此主题标记为已关闭、并与您离线继续本次讨论。

    此致、
    Sunil