This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:询问有关故障场景的反馈

Guru**** 2689555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/777531/tms570ls3134-asking-feedback-on-failure-scenario

器件型号:TMS570LS3134

您好!

我的客户正在考虑以下故障模式、并想知道 TPS65381A ENDRV 逻辑是否损坏。
请参阅随附的 ppt。
e2e.ti.com/.../2086.Short_5F00_test.pptx
Hercules ADC 由5V 电源供电、ADC 输入信号由32V 生成、分压器(R1和 R2)将信号电平降低至小于5V。
5VADC 电压由 TPS65381A 以外的硬件生成。
假设 R1断开(短路)、并向 ADC 输入和5VADC 施加32V 电压。
在这种情况下、扩展到 TPS65381A 和 ENDRV 逻辑的问题是否也会损坏?

客户期望 ADC 和内核、I/O 在 MCU 内部隔离、因此这种可能性很低。
他们实际上在电路板上测试了场景(测试样本:n=2),结果只有5VADC 短路。 TPS 正常。
客户希望从 TI 获得有关上述观察结果的反馈。
(客户不要求 TI 提供担保)

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tashiro-san、

    当对 ADC 输入和工作电源施加32V 电压时、我无法评论故障模式。 客户必须确保 MCU 的每个电源的建议工作范围不会超出。 这意味着 MCU 的每个电源可能需要由一个电路进行监控、该电路还可以向 TPS 发送信号以生成正确的 ENDRV 信号。

    此致、
    Sunil