This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:相同的 EMAC 驱动程序代码可以在 TMS570LS3137上运行、但可以#39;t 在 TMS570LC4357上运行

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772628/tms570lc4357-the-same-emac-driver-code-can-work-on-the-tms570ls3137-but-can-t-work-on-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其它部件:HALCOGENTMS570LS3137

我检查了 LS3137和 LC4357之间的 EMAC 寄存器,发现它们的地址是相同的。为什么相同的代码不起作用?

我应该检查系统设置吗?其它系统代码是从 HalCoGen 生成的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    用于 TMS570LC4357的 EMAC 驱动程序与用于 TMS570LS3137的驱动程序不同。 一些差异涉及共享 RAM 而不是共享 RAM。 有关尝试使用其它驱动程序(器件#54)时的其它问题、请参阅勘误文档。



    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我发现这些寄存器是相同的、或者您能给我一个差异示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您不能将为 TMS570LS3137和 TMS570LC4357生成的 EMAC 驱动程序结合使用。
    例如、在勘误文档中、您可以找到有关器件#54问题的更多信息。

    此致、
    米罗