This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:CAN 发送中的待处理消息(__LW_AT__trREQX)

Guru**** 2614915 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/777025/ccs-rm48l952-how-the-pending-message-trreqx-in-can-transmitting

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

 所用的 IDE 为 CCS 6.2 for Hercules,CAN 通信驱动程序由 HALcogen。生成

我发送128个10字节的数据包,,并在主程序,中调用 canTransmit(),在 CAN 中断通知。中调用其他127个数据包 trampnit,我使用 messagebox1进行 trasmit。

  canTransmit()函数中的 somtimes 返回值为0,请参阅下图:

但是 勘误表中的 TxOK 位是1、并且没有其他 CAN 总线错误。 cantrampit ()位于主程序中。 当出现这种情况时,我尝试在  while 循环中调用 canTransmit(),但不起作用。

我的问题是为什么有待处理的消息?  我应该检查哪些标志以 确保无错误 CAN 转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否尝试一次发送10个字节? CAN (不是 CAN FD)的最大有效载荷为8字节。
    您能否分享您代码的某些部分?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 can2.0A,十个字节包括8字节数据和2字节 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否共享一些代码或 CCS 和 HALCoGen 项目?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    appmain (空)

    uint32_t MainTime = 0U;
    uint32_t RunFlag = 0U;
    uint8_t FeedDogFlag = 6U;

    RtiInit();
    CanInit();
    while (1)

    unsigned int temp122;
    temp122=cansendfinish (canREG1);//读取错误和状态寄存器 ES

    ClearIObuf();

    if ((temp122&0x80)!=0x80)// CAN 不是脱机的
    CommIORcv ();//CAN 接收
    其他


    // cout11[0]= 0x11;
    // cout11[1]=0x11;
    // cout11[2]=0x11;
    // cout11[3]=0x11;


    if ((TX_DATA_FULL=0U)&&(temp122&0x80)!=0x80)//发送包号正常,ES 寄存器为 TXOK

    if ((((temp122 & 0xE0)!=0x00)||(((temp122&0x07)!=0x07)&&((temp122&0x07)!=0x00))&&(fistcout=0))

    // cout11[0]= temp122和0xFF;
    // cout11[1]=temp122&0xFF;
    // cout11[2]=temp122&0xFF;
    // cout11[3]=temp122&0xFF;
    fistcout=1;
    //返回;

    if (((temp122&0x08)=0x08)||(temp122&0x07)==0x07)//无 CAN 错误,然后发送数据
    CommIOSnd();

    /*运行运行灯*/
    if (RunFlag=1U)

    RunFlag = 0U;

    其他

    RunFlag = 1U;

    点运行灯(22U、RunFlag);/*Δ ti*/

    /*A-MS/B-MS 主从*/
    if (CPU1== OwnStatus.CPU1orCPU2)

    HETIO (24U、1U);/*点主从指示灯*/

    其他

    HETIO (24U、0U);

    HETIO (9U、1U);
    HETIO (9U、0U);

    void CommIORcv (void)

    rpaks = RecvCan();/*收数>>rcvCan[i]*/

    钟 uint16_t RecvCan (void)//13370164196 μ s

    const uint8_t rcvcanbuf[10*MAX_MODE]={0U};/*接收缓冲区*/
    uint16_t rcvlen = 0U;/*接收长度*/
    uint16_t I = 0U;
    uint16_t j = 0U;
    uint16_t k = 0U;
    uint16_t TotalLen = 0U;
    静态 uint32_t rerr_cnt = 0U;/*用于通信中断的计时器计数器*/
    静态 uint8_t canrcverr = 0U;/*可以接收 err*/
    G_RcvCanlen = 0U;/*0*/

    if (rerr_cnt=0U)

    rerr_cnt = tickGet ();

    操作

    rcvlen =(uint16_t) CanRecive (rcvcanbuf、10U*((uint32_t) MAX_MODES);/*接收CAN数据包*
    if (rcvlen =0u)/*20160518 g*/

    if (GetElapse (rer_cnt)>3000U)/*3s,判断是否3秒未收到数,若是则判通信中断*/

    OcuErr=ERR_CANRCV;
    canrcvr=1U;


    其他

    rerr_cnt = tickGet ();/*记录收收的时间*/

    k = 0U;
    while (((k*10U)<rcvlen) && (i<(uint16_t)MAX_MODUS)) /*逐包处理接收的数据*/

    rcvCan[i].id=0U;
    rcvCan[i].id |=(uint32_t)(((uint32_t) rcvcanbuf[k*10U+0U])<3);/*提取CAN ID*/
    rcvCan[i].id |=(uint32_t)(((uint32_t) rcvcanbuf[k*10U+1U]>>5);/*提取CAN ID*/
    rcvCan[i].dataLen = rcvcanbuf[k*10U+1U]和0x0FU;/*提取CAN 数据包长度*/
    对于(j = 0U;j <(uint16_t) rcvCan[i].dataLen;j++)/*提取CAN 数据*

    rcvCan[i].data[j]= rcvcanbuf[k*10U+j+2U];

    //////////////////////////////////////////////////////////////////// 判断序号连续 μ A
    uint16_t CRC = 0U;/* CAN 数据crc *
    CRC = CRC16 ((uint8_t *)(&rcvcanbuf[k*10U+0U])、8U);/*计算crc *
    if ((((CRC>>>8)&0xFF)=rcvcanbuf[k*10U+8U])&&(((CRC 和0xFF)=rcvcanbuf[k *10U+9U]))

    if (((rcvcanbuf[k*10U+3U]=0))

    COUT[0]++;
    if (cout[1]>0)

    if ((cout[1]!=128))//判断 cout【2】

    crc错误点红灯(21U、1U);//μ s
    HETIO (9U、1U);
    HETIO (9U、0U);
    cout11[1]=(unsigned char) cout[1];

    COUT[1]=0;


    if ((rcvcanbuf[k*10U+3U]=2))

    COUT[2]++;
    if (cout[3]>0)

    if ((cout[3]!=128))//判断 cout【2】

    crc错误点红灯(21U、1U);//μ s
    HETIO (9U、1U);
    HETIO (9U、0U);
    cout11[3]=(unsigned char) cout[3];

    COUT[3]=0;


    if ((rcvcanbuf[k*10U+3U]=1))

    COUT[1]++;
    if (cout[2]>0)

    if ((cout[2]!=128))//判断 cout【2】

    crc错误点红灯(21U、1U);//μ s
    HETIO (9U、1U);
    HETIO (9U、0U);
    cout11[2]=(unsigned char) cout[2];

    COUT[2]= 0;


    if ((rcvcanbuf[k*10U+3U]=3))

    COUT[3]++;
    if (cout[0])

    if ((cout[0]!=128))//判断 cout【3】

    crc错误点红灯(21U、1U);//μ s
    HETIO (9U、1U);
    HETIO (9U、0U);
    cout11[0]=(unsigned char) cout[0];

    COUT[0]= 0;



    其他

    CANRevNum=CANRevNum;
    crc错误点红灯(21U、1U);//μ s
    HETIO (9U、1U);
    HETIO (9U、0U);
    COout11[0]= 0xFD;
    COout11[1]=0xFD;
    COout11[2]=0xFD;
    COout11[3]=0xFD;

    if (CANRevFirst=0)

    if (CANRevNum=0xFF)

    if (rcvCan[i].data[0]!=0)

    CANRevNum=CANRevNum;
    crc错误点红灯(21U、1U);//μ s
    HETIO (9U、1U);
    HETIO (9U、0U);
    COout11[0]= 0xFC;
    COout11[1]=0xFC;
    COout11[2]=0xFC;
    COout11[3]=0xFC;

    其他

    CANRevNum=CANRevNum;


    其他

    if (rcvCan[i].data[0]!=CANRevNum+1)

    CANRevNum=CANRevNum;
    crc错误点红灯(21U、1U);//μ s
    HETIO (9U、1U);
    HETIO (9U、0U);
    COout11[0]= 0xFB;
    COout11[1]=0xFB;
    COout11[2]=0xFB;
    COout11[3]=0xFB;

    其他

    CANRevNum=CANRevNum;


    if (CANRevFirst==1)
    CANRevFirst=0;
    CANRevNum = rcvCan[i]。data[0];


    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    MEM_CPY (&g_RcvCanbuf[g_RcvCanlen]、&rcvcanbuf[k*10U]、10U);/*拷贝要发送给从CPU的数据*
    G_RcvCanlen = g_RcvCanlen+10U;/*要发送给从CPU的数据长度赋值*/

    I = I+1U;
    k = k+1U;

    TotalLen = TotalLen+rcvlen;
    if (TotalLen>MAX_MODE*10U*2U)/*超过最大数量的2倍认为接收异常*/

    fatalErr=ferr_CanRcv;
    MyExit();
    中断;

    }while (rcvlen>0U);

    if ((canrcverr=1U)&&(i>0U))/* CAN数据有错误时,清空接收长度*/

    I=0U;
    G_RcvCanlen = 0U;
    CANRcvr=0U;

    /*测试后添加,临时*/
    返回 i;

    静态空 SendCAN (uint16_t paks)

    uint8_t sndcanbuf[10*MAX_MODE]={0U};/* CAN收到的数据包数*/
    uint16_t j = 0U;
    uint16_t I = 0U;
    静态 uint32_t SERR_cnt=0U;/*最后一次发送成功的时间,用于发送失败的判断*/

    if (SERR_cnt=0U)

    serr_cnt = tickGet ();

    while ((<paks) && (i<(uint16_t)MAX_MODUS)) /*逐包发送CAN数据包*/

    sndcanbuf[10U*i+0U]=(uint8_t)(sndCan[i].id>3);
    sndcanbuf[10U*i+1U]=(uint8_t)(sndCan[i].id<5)+ 8U;
    for (j=0U;j {
    sndcanbuf[10U*i+j+2U]=sndCan[i].data[j];

    I = I+1U;

    if (CANSend (sndcanbuf、(uint32_t) paks)!=(uint32_t) paks)/*判断是否都发送完成*

    if (GetElapse (SERR_cnt)>3000U)/* 3s 均发送失败则报错*/

    OcuErr=ERR_CANSEND;/*20160518 g*/


    其他

    serr_cnt=tickGet ();

    MEM_SET (sndCan、0U、sizeof (sndCan));/*清空发送缓冲区*


    uint32_t 导联(空)

    /*在 Cortex R4中启用 IRQ 中断*/
    _enable_interrupt_();

    /**-在 RAM 中写入随机数据-传输*/
    //dumpSomeData();

    /**-将 CAN1 MB1、Msg ID-1配置为发送、将 CAN2 MB1配置为接收*/
    canInit();

    // canEnableStatusChangeNotification (canREG1);
    /**-启用错误中断*/
    canEnableErrorNotification (canREG1);
    // canEnableErrorNotification (canREG2);

    返回1;

    /*用户代码开始(2)*/
    void canUpdateTRID (canBASE-t *节点、uint32 MessageBox、uint32 msgBoxArbitVal)

    /**-等待 IF1准备就绪可供使用*/
    while ((node->IF1STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/
    NOLE->IF1MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x000007FFU &(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    NOLE->IF1ARB =(uint32) 0x800000U |(uint32) 0x00000000U |(uint32) 0x20000000U |(uint32)((uint32)(msgBoxArbitVal &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    NOLE->IF1MCTL = 0x00001080U |(UINT32) 0x00000800U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    NOD->IF1CMD =(uint8) 0xF8U;
    节点->IF1NO = 1U;
    /**-等待数据被复制到 IF1中*/
    while ((node->IF1STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    /*用户代码结束*/
    extern unsigned char cout11[4];
    uint32_t CANSend (uint8 * ptx、uint32 cnt)

    uint32 rtn = 0U;
    uint32成功= 0U;
    静态 uint8_t 标志= 0U;
    uint32 TimeCount=0;

    //成功=cansendok (canREG1);

    /* while (TX_DATA_FULL=1);//该句话放在此处时,部分信号闪烁*/
    if ((TX_DATA_FULL=0U)/*&&(cansendok (canREG1)*/)

    TX_DATA_COUNT = 0;
    MEM_CPY (TX_DATA、ptx、cnt*10);
    uint32 msgBoxArbitVal =((( uint32) TX_DATA[TX_DATA_COUNT][0])<<8)|((uint32) TX_DATA[TX_DATA_COUNT][1])>>5;
    canUpdateTRID (canREG1、canMESSAGE_BOX1、msgBoxArbitVal);//0x81 101
    Success = canTransmit (canREG1、canMESSAGE_BOX1、&TX_DATA[TX_DATA_COUNT][2]);//传输8个不同的块1 x 1 */

    // RitDelay (1U);

    if (成功!= 1)

    //(5U);


    //=tickGet ();
    while ((canTransmit (canREG1、canMESSAGE_BOX1、&TX_DATA[TX_DATA_COUNT][2])!=1)&&(TimeCount<3))

    if (计时计数<8)
    TimeCount++;
    RitDelay (1);

    }//传输8个不同的块1 x 1
    TimeCount=0;
    // canUpdateTRID (canREG1、canMESSAGE_BOX9、msgBoxArbitVal);// 0x81 101
    //成功= canTransmit (canREG1、canMESSAGE_BOX9、&TX_DATA[TX_DATA_COUNT][2]);//传输8个不同的块1 x 1 */

    if (成功!= 1)

    Success = 0;
    crc错误点红灯(21U、1U);//μ s
    HETIO (9U、1U);
    HETIO (9U、0U);
    COout11[0]= 0xFE;
    COout11[1]=0xFE;
    COout11[2]=0xFE;
    COout11[3]=0xFE;

    // while (cansendfinish (canREG1)!=1)

    rtn = cnt;
    spakcnt = cnt;
    TX_DATA_FULL=1U;
    TX_DATA_COUNT++;

    if (flag==0U)

    标志= 1U;

    其他

    FLAG = 0U;

    hetio(26, flag);
    heitio (9、1);
    Heitio (9、0);

    SetDebugSndData_CanSnd (ptx、cnt*10);

    #ifdef DEBUG_ETHMOD
    // SetModData_CanSnd (ptx、cnt*10U);
    #endif

    /*while (TX_DATA_FULL=1 && Success!=0);*/

    返回 RTN;

    /*数据队列存储*/
    空 PushStack1 (uint8_t buf[])

    if ((stackHead1 == stackTail1)&&(stackLen1!= 0U))/*队列满之后一直走该分支*

    MEM_CPY (&stackBuf1[stackTail1][0]、buf、10U);
    stackTail1 = stackTail1 + 1U;
    if (stackTail1==MAX_MODE*2)

    stackTail1 = 0U;

    stackHead1 = stackTail1;

    else /*队列未满走该分支*/

    MEM_CPY (&stackBuf1[stackTail1][0]、buf、10U);
    stackLen1 = stackLen1 + 1U;
    stackTail1 = stackTail1 + 1U;
    if (stackTail1==MAX_MODE*2)

    stackTail1 = 0U;


    TMP_RxCount++;

    /*数据队列提取*/
    uint32_t PopStack1 (uint8_t buf[])

    uint32_t rtnlen = 0U;
    if (stackLen1==0U)

    /*无数据*/
    rtnlen = 0U;

    其他

    MEM_CPY (buf、&stackBuf1[stackHead1][0]、10U);
    MEM_SET (&stackBuf1[stackHead1][0]、0U、10U);
    stackHead1 = stackHead1 + 1U;
    if (stackHead1==MAX_MODE*2)

    stackHead1 = 0U;

    stackLen1 = stackLen1 - 1U;

    rtnlen = 10u;

    返回 rtnlen;

    uint32_t CanRecive (uint8 * ptr、uint32 buflen)

    静态 uint8_t 标志= 0U;
    uint32_t cnt = 0U;
    uint8_t buf[10]={0U};

    while (注意事项<buflen)

    if (PopStack1 (buf)>0U)

    MEM_CPY (&PTR[cnt]、buf、10U);
    CNT = cnt + 10U;

    其他

    中断;

    if (cnt >0U)

    if (flag==0U)

    标志= 1U;

    其他

    FLAG = 0U;

    hetio(27, flag);
    heitio (9、1);
    Heitio (9、0);


    #ifdef DEBUG_COM
    if (((tmp_RxCount!=MAX_MODET)&&(cnt!=0))

    SetDebugSndData_CanRcv (ptr、cnt);

    if (tmp_RxCount>MAX_MOSTI)

    TMP_RxCount = 0;

    TMP_RxCount = 0;
    #endif

    返回 cnt;/*返回接收成功的字节数*/

    if (rpakcnt>0U)

    if (buflen>=rpakcnt*10)

    不能烧的();
    MEM_CPY (ptr、rx_ptr、rpakcnt*10);
    RX_DATA_COUNT = 0U;
    CNT = rpakcnt*10;
    rpakcnt = 0U;
    enableecanint();

    其他

    不能烧的();
    MEM_CPY (ptr、rx_ptr、buflen);
    MEM_CPY (Rx_PTR、&Rx_PTR[buflen]、rpakcnt * 10-buflen);
    RX_DATA_COUNT = rpakcnT-buflen/10U;
    CNT = buflen;
    rpakcnt = rpakcnt - buflen/10U;
    enableecanint();

    if (flag==0U)

    标志= 1U;

    其他

    FLAG = 0U;

    hetio(27, flag);
    heitio (9、1);
    Heitio (9、0);

    其他

    CNT = 0U;

    //SetDebugSndData_CanRcv (rx_ptr、cnt);

    返回 cnt;

    /*用户代码开始(4)*/
    空延迟(uint32 cout)

    uint32 i;
    for (i=0;<cout;i++))

    i++;
    一----;

    /*可以中断通知*/
    /*注意-您需要从 notification.c 中删除 canMessageNotification 以避免重新定义*/
    extern unsigned char sendok;
    void canMessageNotification (canbase_t *节点、uint32 MessageBox)

    uint32成功= 0;
    /*节点1 -传输请求*/
    if (node=canREG1 && MessageBox =canMESSAGE_BOX1)

    /**-开始传输*/
    if (<spakcnt))

    uint32 msgBoxArbitVal =((( uint32) TX_DATA[TX_DATA_COUNT][0])<<8)|((uint32) TX_DATA[TX_DATA_COUNT][1])>>5;
    canUpdateTRID (canREG1、canMESSAGE_BOX1、msgBoxArbitVal);/*0x81 101*/
    if (canTransmit (canREG1、canMESSAGE_BOX1、&TX_DATA[TX_DATA_COUNT][2])=1)//*传输8个不同的块1 x 1 */
    TX_DATA_COUNT = TX_DATA_COUNT+1U;

    if (<spakcnt))

    if (TX_DATA_COUNT%45=0)

    // RitDelay (1U);
    延迟(0x2FFF);



    其他

    TX_DATA_COUNT=0U;
    TX_DATA_FULL = 0U;


    /*
    if (node=canREG1 && MessageBox =canMESSAGE_BOX9)

    if (<spakcnt))

    uint32 msgBoxArbitVal =((( uint32) TX_DATA[TX_DATA_COUNT][0])<<8)|((uint32) TX_DATA[TX_DATA_COUNT][1])>>5;
    canUpdateTRID (canREG1、canMESSAGE_BOX9、msgBoxArbitVal);
    canTransmit (canREG1、canMESSAGE_BOX9、&TX_DATA[TX_DATA_COUNT][2]);
    TX_DATA_COUNT = TX_DATA_COUNT+1U;

    if (<spakcnt))

    if (TX_DATA_COUNT%45=0)

    // RitDelay (1U);
    延迟(0x2FFF);



    其他

    TX_DATA_COUNT=0U;
    TX_DATA_FULL = 0U;


    *
    /*节点2 -接收完成*/
    if (node=canREG1 && MessageBox =canMESSAGE_BOX2)

    if (canIsRxMessageArtrived (canREG1、canMESSAGE_BOX2))

    Success= canGetData (canREG1、canMESSAGE_BOX2、&Rx_PTR[RX_DATA_COUNT*10]);/*复制到 RAM */
    if (成功= 1)

    if (CANRevIntten= 1)
    PushStack1 (Rx_PTR);



    /*节点2 -接收完成*/
    if (node=canREG1 && MessageBox =canMESSAGE_box3)

    if (canIsRxMessageArrived (canREG1、canMESSAGE_box3))

    Success= canGetData (canREG1、canMESSAGE_box3、&Rx_PTR[RX_DATA_COUNT*10]);//复制到 RAM */
    if (成功= 1)

    if (CANRevIntten= 1)
    PushStack1 (Rx_PTR);



    /*节点2 -接收完成*/
    if (node=canREG1 && MessageBox =canMESSAGE_BOX4)

    if (canIsRxMessageArrived (canREG1、canMESSAGE_BOX4))

    Success= canGetData (canREG1、canMESSAGE_BOX4、&Rx_PTR[RX_DATA_COUNT*10]);/*复制到 RAM */
    if (成功= 1)

    if (CANRevIntten= 1)
    PushStack1 (Rx_PTR);



    /*节点2 -接收完成*/
    if (node=canREG1 && MessageBox =canMESSAGE_BOX5)

    if (canIsRxMessageArtrived (canREG1、canMESSAGE_BOX5))

    Success= canGetData (canREG1、canMESSAGE_BOX5、&Rx_PTR[RX_DATA_COUNT*10]);/*复制到 RAM */
    if (成功= 1)

    if (CANRevIntten= 1)
    PushStack1 (Rx_PTR);



    /*节点2 -接收完成*/
    if (node=canREG1 && MessageBox =canMESSAGE_BOX6)

    if (canIsRxMessageArrived (canREG1、canMESSAGE_BOX6))

    Success= canGetData (canREG1、canMESSAGE_BOX6、&Rx_PTR[RX_DATA_COUNT*10]);/*复制到 RAM */
    if (成功= 1)

    if (CANRevIntten= 1)
    PushStack1 (Rx_PTR);



    /*节点2 -接收完成*/
    if (node=canREG1 && MessageBox =canMESSAGE_BOX7)

    if (canIsRxMessageArrived (canREG1、canMESSAGE_BOX7))

    Success= canGetData (canREG1、canMESSAGE_BOX7、&Rx_PTR[RX_DATA_COUNT*10]);//复制到 RAM */
    if (成功= 1)

    if (CANRevIntten= 1)
    PushStack1 (Rx_PTR);



    /*节点2 -接收完成*/
    if (node=canREG1 && MessageBox =canMESSAGE_BOX8)

    if (canIsRxMessageArrived (canREG1、canMESSAGE_BOX8))

    Success= canGetData (canREG1、canMESSAGE_BOX8、&Rx_PTR[RX_DATA_COUNT*10]);/*复制到 RAM */
    if (成功= 1)

    if (CANRevIntten= 1)
    PushStack1 (Rx_PTR);



    /*节点2 -接收完成*/
    if (node=canREG1 && MessageBox =canMESSAGE_BOX10)

    if (canIsRxMessageArrived (canREG1、canMESSAGE_BOX10))

    Success= canGetData (canREG1、canMESSAGE_BOX10、&Rx_PTR[RX_DATA_COUNT*10]);/*复制到 RAM */
    if (成功= 1)

    if (CANRevIntten= 1)
    PushStack1 (Rx_PTR);



    /*注意:由于两个节点上都只使用了消息框1,因此我们不在此进行检查。*/


    空 canInit (空)

    /*用户代码开始(4)*/
    /*用户代码结束*/
    /**@b 初始化@b CAN1:*/

    /**-设置控制寄存器
    *-禁用总线活动时的自动唤醒
    *-禁用本地断电模式
    *-禁用 DMA 请求线路
    *-启用全局中断线路0和1
    *-禁用调试模式
    *-从软件复位中释放
    *-启用/禁用奇偶校验或 ECC
    *-启用/禁用计时器上的自动总线
    *-进入调试状态之前设置消息完成
    *-设置正常操作模式
    *-请求对配置寄存器的写入访问
    *-设置消息的自动重新传输
    *-禁用错误中断
    *-禁用状态中断
    *-进入初始化模式
    *
    CANREG1->CTL =(uint32) 0x00000200U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32)((UINT32) 0x0000000AU << 10U)
    |(UINT32) 0x00020043U;

    /**-清除所有挂起的错误标志并重置当前状态*/
    canREG1->ES |= 0xFFFFFFU;

    /**-为消息分配中断级别*/
    CANREG1->INTMUXx[0U]=(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U;

    CANREG1->INTMUXx[1U]=(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U
    |(UINT32) 0x00000000U;

    /**-在定时器周期上设置自动总线*/
    canREG1->ABOTR =(uint32) 0U;

    /**-初始化消息1.
    *-等待 IF1就绪可供使用
    *-设置消息掩码
    *-设置消息控制字
    *-设置消息仲裁
    *-设置 IF1控制字节
    *-设置 IF1消息编号
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF1STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/


    CANREG1->IF1MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x000007FFU &(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    CANREG1->IF1ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x20000000U |(uint32)(((uint32) 1U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF1MCTL = 0x00001080U |(UINT32) 0x00000800U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF1CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF1NO = 1U;

    /**-初始化消息2.
    *-等待 IF2就绪可供使用
    *-设置消息掩码
    *-设置消息控制字
    *-设置消息仲裁
    *-设置 IF2控制字节
    *-设置 IF2消息编号
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    // canREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(uint32)(((uint32) 0x00000000U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x00000000U 和(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    // canREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 2U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 0U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MCTL = 0x00001000U |(UINT32) 0x00000400U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF2CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF2NO = 2U;

    /**-初始化消息2.
    *-等待 IF2就绪可供使用
    *-设置消息掩码
    *-设置消息控制字
    *-设置消息仲裁
    *-设置 IF2控制字节
    *-设置 IF2消息编号
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    // canREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(uint32)(((uint32) 0x00000000U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x00000000U 和(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    // canREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 2U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 0x8U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MCTL = 0x00001000U |(UINT32) 0x00000400U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF2CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF2NO = 3U;

    /**-初始化消息2.
    *-等待 IF2就绪可供使用
    *-设置消息掩码
    *-设置消息控制字
    *-设置消息仲裁
    *-设置 IF2控制字节
    *-设置 IF2消息编号
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    // canREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(uint32)(((uint32) 0x00000000U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x00000000U 和(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    // canREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 2U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 0x10U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MCTL = 0x00001000U |(UINT32) 0x00000400U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF2CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF2NO = 4U;
    /**-初始化消息2.
    *-等待 IF2就绪可供使用
    *-设置消息掩码
    *-设置消息控制字
    *-设置消息仲裁
    *-设置 IF2控制字节
    *-设置 IF2消息编号
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    // canREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(uint32)(((uint32) 0x00000000U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x00000000U 和(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    // canREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 2U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 0x18U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MCTL = 0x00001000U |(UINT32) 0x00000400U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF2CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF2NO = 5U;
    /**-初始化消息2.
    *-等待 IF2就绪可供使用
    *-设置消息掩码
    *-设置消息控制字
    *-设置消息仲裁
    *-设置 IF2控制字节
    *-设置 IF2消息编号
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    // canREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(uint32)(((uint32) 0x00000000U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x00000000U 和(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    // canREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 2U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 0x20U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MCTL = 0x00001000U |(UINT32) 0x00000400U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF2CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF2NO = 6U;
    /**-初始化消息2.
    *-等待 IF2就绪可供使用
    *-设置消息掩码
    *-设置消息控制字
    *-设置消息仲裁
    *-设置 IF2控制字节
    *-设置 IF2消息编号
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    // canREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(uint32)(((uint32) 0x00000000U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x00000000U 和(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    // canREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 2U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 0x28U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MCTL = 0x00001000U |(UINT32) 0x00000400U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF2CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF2NO = 7U;
    /**-初始化消息2.
    *-等待 IF2就绪可供使用
    *-设置消息掩码
    *-设置消息控制字
    *-设置消息仲裁
    *-设置 IF2控制字节
    *-设置 IF2消息编号
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    // canREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(uint32)(((uint32) 0x00000000U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x00000000U 和(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    // canREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 2U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 0x30U 和(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MCTL = 0x00001000U |(UINT32) 0x00000400U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF2CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF2NO = 8U;
    /**-初始化消息9.
    *-等待 IF1就绪可供使用
    *-设置消息掩码
    *-设置消息控制字
    *-设置消息仲裁
    *-设置 IF1控制字节
    *-设置 IF1消息编号
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF1STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/
    /*
    CANREG1->IF1MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x000007FFU &(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    CANREG1->IF1ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x20000000U |(uint32)(((uint32) 1U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF1MCTL = 0x00001080U |(UINT32) 0x00000800U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF1CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF1NO = 1U;
    *

    CANREG1->IF1MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x000007FFU &(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    CANREG1->IF1ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x20000000U |(uint32)(((uint32) 0x1U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF1MCTL = 0x00001080U |(UINT32) 0x00000800U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF1CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF1NO = 9U;

    /**-初始化消息10.
    *-等待 IF2就绪可供使用
    *-设置消息掩码
    *-设置消息控制字
    *-设置消息仲裁
    *-设置 IF2控制字节
    *-设置 IF2消息编号
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    // canREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(uint32)(((uint32)((uint32) 0x000007FFU &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) 0x00000000U 和(UINT32) 0x000007FFU)<<(UINT32) 18U);
    // canREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x20000000U |(uint32)(((uint32) 0x85U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U;
    CANREG1->IF2ARB =(uint32) 0x8000000000U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32) 0x000000000000 U |(uint32)(((uint32) 0x38U &(uint32) 0x000007FFU)<<(uint32) 18U);
    CANREG1->IF2MCTL = 0x00001080U |(UINT32) 0x00000400U |(UINT32) 0x00000000U |(UINT32) 8U;
    CANREG1->IF2CMD =(uint8) 0xF8U;
    canREG1->IF2NO = 10U;

    /**-设置 IF1以进行数据传输
    *-等待 IF1就绪可供使用
    *-设置 IF1控制字节
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF1STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/
    CANREG1->IF1CMD = 0x87U;

    /**-设置 IF2以读取数据
    *-等待 IF1就绪可供使用
    *-设置 IF1控制字节
    *
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/
    CANREG1->IF2CMD = 0x17U;

    /**-设置位时序
    *-设置波特率预分频器扩展
    *-设置 TSeg2
    *-设置 TSeg1
    *-设置样本跳转宽度
    *-设置波特率预分频器
    *
    canREG1->BTR =(uint32)((uint32) 0U << 16U)|
    (uint32)((uint32)(4U - 1U)<<12U)|
    (uint32)((uint32)((2U + 4U)- 1U)<<8U)|
    (uint32)((uint32)(4U - 1U)<<6U)|
    (uint32) 39U;


    /**- CAN1端口输出值*/
    canREG1->TIOC =(UINT32)((UINT32) 1U <<18U)
    |(uint32)((uint32) 0U <<17U)
    |(uint32)((uint32) 0U <<16U)
    |(uint32)((uint32) 1U <<3U)
    |(uint32)((uint32) 1U <<2U)
    |(uint32)((uint32) 1U <<1U);

    canREG1->RIOC =(UINT32)((UINT32) 1U <<18U)
    |(uint32)((uint32) 0U <<17U)
    |(uint32)((uint32) 0U <<16U)
    |(uint32)((uint32) 1U <<3U)
    |(uint32)((uint32) 0U <<2U)
    |(uint32)((uint32) 0U <<1U);

    /**-离开配置和初始化模式*/
    canREG1->CTL &=~(uint32)(0x00000041U);


    /**@注意,必须先调用此函数,然后才能使用驱动程序。\n
    *此函数必须在特权模式下执行。\n
    *

    /*用户代码开始(5)*/
    /*用户代码结束*/

    uint32 canTransmit (canBASE-t *节点、uint32 MessageBox、const uint8 *数据)

    uint32 i;
    uint32成功= 0U;
    uint32 regIndex =(MessageBox - 1U)>> 5U;
    uint32 bitIndex = 1U <<(MessageBox - 1U)和0x1FU);

    /*用户代码开始(7)*/
    /*用户代码结束*/


    /**-检查待处理消息:
    *-待处理消息、返回0
    *-无待处理消息、开始新传输
    *

    if ((node->TXRQx[regIndex]& bitIndex)!= 0U)

    成功= 0U;

    其他

    /**-等待 IF1准备就绪可供使用*/
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "找到可能无限的循环-执行序列的硬件状态检查"*/
    while ((node->IF1STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    /**-为配置 IF1
    *-消息方向-写入
    *-数据更新
    *-开始传输
    *
    NOD->IF1CMD = 0x87U;

    /**-将 TX 数据复制到 IF1中*/
    对于(I = 0U;I < 8U;I++)

    #if ((__little_endian__= 1)||(__little_ENDIAN__= 1)
    /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 "仅此驱动程序允许有效的非 NULL 输入参数"*/
    NODE->IF1DATx[i]=*数据;
    /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 "仅此驱动程序允许有效的非 NULL 输入参数"*/
    /*SAFETYMCUSW 567 S MR:17.1,17.4 "需要指针增量"*/
    Data++;
    其他
    /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 "仅此驱动程序允许有效的非 NULL 输入参数"*/
    NODE->IF1DATx[s_canByteOrder[i]=*数据;
    /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 "仅此驱动程序允许有效的非 NULL 输入参数"*/
    /*SAFETYMCUSW 567 S MR:17.1,17.4 "需要指针增量"*/
    Data++;
    #endif

    /**-将 TX 数据复制到消息框中*/
    /*SAFETYMCUSW 93 S MR:6.1、6.2、10.1、10.2、10.3、10.4 "LDRA 工具问题"*/
    NOode->IF1NO =(uint8) MessageBox;

    成功= 1U;

    /**@请注意,必须先调用函数 canInit,然后才能使用此函数。\n
    *用户负责初始化消息框。
    *

    /*用户代码开始(8)*/
    /*用户代码结束*/

    返回成功;

    void canUpdateID (canBASE-t *节点、uint32 MessageBox、uint32 msgBoxArbitVal)

    /**-等待 IF2就绪可供使用*/
    while ((node->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    /**-为配置 IF2
    *-消息方向-读取
    *-数据读取
    *-清除报文对象中的 NewDat 位。
    *
    NOD->IF2CMD = 0xA0U;
    /*将传递的值复制到仲裁寄存器中。 *
    NODe->IF2ARB &= 0x80000000U;
    NODe->IF2ARB |=(msgBoxArbitVal & 0x7FFFFFFFU);

    /**-更新消息框编号。 *
    /*SAFETYMCUSW 93 S MR:6.1、6.2、10.1、10.2、10.3、10.4 "LDRA 工具问题"*/
    节点->IF2NO =(uint8) MessageBox;

    /**-等待数据被复制到 IF2中*/
    while ((node->IF2STAT & 0x80U)=0x80U)

    }/*等待*/

    uint32 canIsTxMessagePending (canBASE-t *节点、uint32 MessageBox)

    uint32标志;
    uint32 regIndex =(MessageBox - 1U)>> 5U;
    uint32 bitIndex = 1U <<(MessageBox - 1U)和0x1FU);

    /*用户代码开始(13)*/
    /*用户代码结束*/

    /**-读取 Tx 请求寄存器*/
    flag = node->TXRQx[regIndex]& bitIndex;

    /*用户代码开始(14)*/
    /*用户代码结束*/

    返回标志;

    unsigned int cansendfinish (canbase_t *节点)

    unsigned int temp=0;
    temp= node->ES & 0xFFFU;
    返回温度;


    void enableecanint (void)

    /*
    canREG1->CTL = canREG1->CTL | 0x0E;
    canREG1->IF1MCTL=canREG1->IF1MCTL | 0xB00;
    canREG1->IF2MCTL=canREG1->IF2MCTL | 0xB00;
    canREG1->IF3MCTL=canREG1->IF3MCTL | 0xB00;
    *
    CANRevIntene=1;

    void disablecanint (void)

    /*
    canREG1->CTL = canREG1->CTL & 0xFFFFFFF1;
    canREG1->IF1MCTL=canREG1->IF1MCTL & 0xFFFFF4FF;
    canREG1->IF2MCTL=canREG1->IF2MCTL & 0xFFFFF4FF;
    canREG1->IF3MCTL=canREG1->IF3MCTL & 0xFFFFF4FF;
    *
    CANRevIntene=0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 canIsTxMessagePending(),在使用 uint32 canTransmit (canBASE-t *节点、uint32 MessageBox、const uint8 *数据)之前,是否应检查此标志?如果 canIsTxMessagePending()为1,那么如果消息处于挂起状态,我该怎么办,请等待一段时间,例如5ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用 canIsTxMessagePending(),在使用 uint32 canTransmit (canBASE-t *节点、uint32 MessageBox、const uint8 *数据)之前,是否应检查此标志?如果 canIsTxMessagePending()为1,那么如果消息处于挂起状态,我该怎么办,请等待一段时间,例如5ms?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请看一下 HALCoGen - canIntCommunication.c 中的示例
    您可以在 HALCoGen 示例文件夹下找到此示例、并在 HALCoGen 帮助主题中找到说明。

    此致、
    米罗