This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224 Launchpad + CAN 收发器问题修复。

Guru**** 2941710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/776568/tms570ls1224-tms570ls1224-launchpad-can-transceiver-problem-fix

器件型号:TMS570LS1224

尊敬的所有人:

     只提供信息不是问题。

     开发 TMS570 CAN 通信。  便宜的解决方案是从淘宝购买固定垫和 CAN 收发器。

    但在开发过程中、我发现它不起作用。 研究后、CAN 收发器通常不起作用、需要更换芯片。

     

此致

Fred

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供所有人参考
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fred、
    感谢您分享此信息!

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslav:

         你们都很热情、每次都能给我反馈、谢谢。

          除 LaunchPad+ CAN 收发器之外。 我还开发了 DBCView 工具软件、它将生成 c 代码基础 DBC 文件。

          这意味着从 DBC 到 CAN 驱动程序将自动生成:)

          DBCView 的快照:

          

    此致

    Fred