请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件: DP83849I
我们的产品采用基于单个 TMS570LC4357的设计、需要双以太网接口来实现冗余。 虽然最初不需要双以太网通道、但我们希望硬件设计(电路板和物理连接)符合未来需求、以支持双以太网通道。 我们的应用程序不需要冗余 MAC,只需要冗余连接,每次只有一个连接处于活动状态。
我们有一个原型设计、它利用连接到 MCU EMAC 的单个 DP83848 PHY、并想知道是否可以添加第二个 PHY。 我们找到了 DP83849I 双 PHY。 查看 snla086a 应用手册,第2.8节介绍了“专用冗余连接”。 这表明、连接到 PHY 的两个端口和从 PHY 连接到 EMAC 的单个端口将允许我们所需的冗余类型–至少物理上是如此。 是这样吗?
另一个选项:在阅读 MCU 技术参考手册时,我还发现 MDIO 模块可以“询问和控制使用共享双线总线连接到器件的多达32个以太网 PHY”(32.1.3)。 另外、利用 DP83848、可以在我们的设计中包含其中两个通过 EMAC MII/MDIO 接口与 MCU 互连的单通道 PHY。 当然、如果我的假设是正确的、双 PHY 提供了一种集成度更高的方法。
提前感谢、
Bill