This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48中模块的1级、2级与放大器;3级分频

Guru**** 2926380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/777191/rm48l952-level-1-2-3-division-of-modules-in-the-rm48

器件型号:RM48L952

大家好、

我正在尝试了解 RM48的哪些部分是1级、2级和3级。 为此,我发现一些似乎相互矛盾的信息。
我主要关注 ESM、VIM、IOM、SYS、PMM、 CCMR4.RTI、DCC、LBIST、PBIST

在安全手册(spnu577d)中、我找到下图、其中绘制了清晰的概述:

我由此得出结论:
连接到 PCR 的模块(外设)为3级
连接到交换式中央资源的模块为2级
"直接"连接到 CPU 的模块为1级


从 RM48 TRM (spnu503b)中的下图中可以看出、这将为我提供以下部分:

  • 级别1
    • CPU
    • FLA
    • RAM
    • CRC
    • EEPROM
  • 级别2
    • DMA
    • POM
    • DMM
    • HTU
    • HTU
    • EMAC
    • USB 主机
    • MDIO
    • MII
    • EMIF
    • 主机
    • 器件
  • 级别3
    • IOMM
    • PMM
    • VIM
    • RTI
    • DCC1/2
    • 系统
    • ESM
    • DCAN1/2/3
    • MISBPI1/3/5
    • SPI2/4.
    • LIN
    • SCI
    • I2C
    • GIO
    • N2HET1/2
    • MIBADC1/2

但是、在安全手册中的一个图中显示了一些附加模块:

在此图像中、PBIST、LBIST 和 CCMR4也显示为3级外设。

此除法是否正确?
我本以为 CCMR4、LBIST 和 PBIST 是 L1外设。
此致、
Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上传图像时出错。 请访问以下链接。

    第一张图:安全手册中的图2赫丘利斯产品架构概述
    www.ti.com/.../spnu577d.pdf

    第二个图像:TRM 中的图3-2内核电源域
    www.ti.com/.../spnu503c.pdf

    第三个图像:图5用于安全手册安全分析的 Hercules MCU 分区
    www.ti.com/.../spnu577d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方框图显示了从 CPU 角度来看访问的级别。 L1包含与 CPU 紧密耦合的存储器。 这些是 CPU SRAM 和程序闪存。 L2存储器包括数据闪存和 EMIF。 所有其他目标寄存器空间构成 L3。

    请注意、这些方框图并未显示模块与 CPU 之间的所有连接。 它们仅显示寄存器空间的访问级别。

    此致、

    Sunil