This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:与 TPS 配套芯片组合在一起的 SPI 模拟回路测试

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/776689/rm48l952-spi-analog-loopback-test-in-combination-with-the-tps-companion-chip

器件型号:RM48L952

你(们)好。

我们将 RM48L952与 TPS65381Companion 芯片结合使用。 Hercules 的 SPI4被连接至配套芯片(按照 spna176a -将 TPS65381与 Hercules 微控制器连接中的建议进行连接)。
RM48x 安全手册(spnu577d)建议您执行"使用 I/O 回送的功能的引导时间/定期软件测试"(SPI1A/B)、SafeTI 诊断库为此提供了以下功能:
SL_SelfTest_SPI (SPI_ANALOG_LOIP环 回_TEST、SL_SPI4);

连接 TPS 时(TPS 处于调试模式时启动、TPS 处于活动模式时定期)、此测试是否会导致问题?

谢谢、

Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karel、

    输入/输出回路的使用指南:
    I/O 回送模式应谨慎使用、因为在某些配置中、即使是接收引脚也会被发送数据驱动。 在测试过程中、应确保所有 SPI 引脚都不会被连接到它们的任何其他器件驱动。 否则、如果在 I/O 回送模式下选择模拟回送、则测试可能会损坏器件。

    在工作模式下、有常规 SPI 通信来馈送看门狗并回答问题、我会注意到是否需要环回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    从这个结论来看、SPI 模拟回路测试不可能与 TPS 一起进行、因为该测试可能会驱动 Hercules 上的 SOMI 引脚(即使他是主器件)、该引脚连接到 TPS 的 SDO 引脚。 这可能会导致多驱动网对引脚造成永久损坏。

    感谢您的回答。

    此致、

    Karel


    P.S. 祝贺您取得 Guru