This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:我们的器件支持的最大分辨率和最大刷新率是多少?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/776458/tm4c1297nczad-what-is-the-maximum-resolution-and-maximum-refresh-rate-our-device-support

器件型号:TM4C1297NCZAD

尊敬的团队:

我有一位客户希望与我们的 TM4C1297 eMagin DSVGA 800x600 OLED 显示屏集成以实现其新设计。

您能否告知我们 的器件支持的最大分辨率和最大刷新率是多少?  

提前感谢

平路机、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

     下面是我在数据表中找到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Charles:

    感谢您的回复、我已经知道、但 DS 不清楚最大帧速率是多少、 如果我想使用800x600 OLED 显示屏、您能建议最大帧速率是多少、如果器件对低帧速率有任何限制吗?
    提前感谢
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    我希望下面的帖子能回答您的一些问题。
    e2e.ti.com/.../1049020